来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-21
今年7月初,努比亚(nubia)发布了三款智能强机,其中,nubia Z7 mini不仅支持4G全网通吃,还双卡双待,并且价格也与小米3持平,这给小米带来不小压力。此外,虽然明日就是小米新品发布会,但具体发布哪些产品,现在还不得而知,但从小米“为发烧而生”的口号来看,硬件配置方面应该不会差太多,让我们拭目以待!
且不管努比亚和小米单挑的结果如何,从时下手机的发展状况来看,智能机不仅能实时导航、网上订票,还可商务办公、学习娱乐,这给我们的生活带来不少便利,而拥有一台高配置高性能的智能手机是每个人的梦想,不过,其高昂的价格让不少消费者望机兴叹!
回顾过往,虽然四核大屏智能机已成主流,但智能手机更新换代的速度正逐渐加快,就在四核智能机走进千家万户的时候,八核智能手机悄然而生,并且价格也很亲民,可以说1500元左右的智能手机就可满足我们生活中大部分需求,既便宜又实用。
既然时下智能机如此厉害,那在1500元左右能买到哪些高性价比的智能手机呢?下面小编就根据市场行情,在这个价格范围当中,为大家挑选十几款高性价比的智能强机,以供参考。
1、昔日机皇白菜价格——iPhone 4S
苹果作为时下热门的手机,每一款机型都倍受人们关注。其中iPhone 4S作为苹果经典的机型,至今仍然热销。该机已经发布了俩年多的时间,但是硬件配置仍能满足日常用户的需求,且支持siri智能语音助手和iCloud云端服务,手机操作更加方便快捷。
iPhone 4S正面图
iPhone 4S由上一代的A4单核处理器上升为的A5双核,搭配iOS 5操作系统,大大提升了运行速度。该机依然延用3.5英寸的屏幕,分辨率为960×640像素,显示效果清晰。后置800万像素摄像头,足以满足用户的日常需求。
iPhone 4S背面图
iPhone 4S与前几代的不同是加入了Siri语音控制功能,可以通过语音控制实现天气、短信、地图查找等功能。此外,该机还支持iCloud云服务功能,可以让手机的文档、书籍等应用同步使用。虽然iPhone 4S已经推出了很长时间,但仍然是一款热门的机型,1899元的价格还是很有吸引力的。
2、单手握持体验——IUNI U2
作为新一代互联网手机品牌,IUNI U2的出现为智能手机市场注入了新鲜的血液,全球首款“零预装”ROM更是得到了用户的一致好评。此外,IUNI U2专为“有品青年”而生的美誉也在其机身设计上得到了很好地体验。
IUNI U2机身正面
此外机身还采用了金属一体式设计,提高了握持手感,而之所以称之为“单手机皇”,该机必定是针对单手操作做出了很多的优化。IUNI U2正面配备了一块4.7英寸的FHD屏幕,屏幕像素密度达到了469ppi,在目前采用1080p屏幕的智能机当中是为清晰的。
IUNI U2机身背面
在其他硬件方面,IUNI U2搭载了时下主流的骁龙800四核处理器,主频为2.2GHz,该机有16GB和32GB两个版本供用户选择,16GB版采用了2GB RAM,32GB版本则使用了目前顶级的3GB RAM。而摄像头方面,1600万像素主摄像头+400万像素超感光(UltraPixel)前置摄像头的搭配在业内也是尚属首次。后在系统方面自然是采用了零预装APP的IUNI OS。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。