来源:腾讯科技
时间:2014-07-21
7月19日报道,据《福布斯》杂志报道,数据分析公司Gartner日前公布报告预测称,2014年全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备出货量将增长4.2%,达到24亿台。同时,平板电脑出货量将于2015年超过PC。以下内容是Gartner预测报告中摘要:
全球PC市场将会继续萎缩,到2015年,全球PC出货量将从2013年的3.176亿台减少至3.166亿台。此外,在2013年到2014年间,PC在全球范围内的需求将大幅下降,2014年的出货量可能仅为3.084亿台,到2015年会有所反弹。
Ultramobiles与premium PC的出货量将有所增加,到2015年将达到5500万台,而2013年为2150万台,年复合增长率高达36.76%。
到2015年,全球平板电脑出货量将从2013年的2.068亿台增至3.209亿台,年复合增长率达到15.78%。届时,平板电脑出货量将超过3.166亿台的PC出货量。
到2015年,全球手机出货量将从2013年的18亿部增加至19.4亿部,年复合增长率为2.51%。
Gartner还预测,谷歌(微博)Android操作系统在全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备中增长快。到2015年,以Android操作系统为基础的移动设备出货量将从2013年的8.989亿台增加到13.7亿台,年复合增长率15.1%。
到2015年,在全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备中,Android操作系统占据全球移动设备市场份额将从48%增至53%。而在2013年到2015年间,基于Windows操作系统的设备仅会从3.334亿台增加到3.736亿台,依然占据全球市场14%的份额。