来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-20
从小米宣布要在7月22日发布新品以来,智能手机市场就像炸开了锅,魅族、华为等都在之后宣布要跟小米在同一天发布新品,就连一加也开始加入这场对决,且这几家企业在终端上的战争一直是大家茶余饭后的热点话题,这次就连发布会也要选在同一天,不知背后的真正用意是什么,今天,就一起来盘点一下在7月22日那天除了小米3S、小米4、4G版本的红米NOTE之外,还有哪些令人值得期待的新机出现吧!
华为荣耀X2
华为荣耀曾在7月14日公布将于22举办新品发布会,这也不是华为次与小米死磕了,华为与小米互相借人气,把营销玩到极致。尽管现在还不清楚华为荣耀将在7月22日发布怎样的新机,但此前有消息称将会是荣耀X2。
近日,华为荣耀在官方微博称:“7.22,不止一个X!”,从配图上来判断,此次很有可能发布两款产品或发布荣耀X2。紧接着,官方微博再透露:“我X,“大” 而有型!”,由此推断来看,将有一款巨屏产品发布。
据多方消息来看,此次将要发布的新品将采用麒麟920处理器,辅以3GB RAM。
尽管这样的说法并未得到官方的证实,但除了华为荣耀总裁刘江锋曾经提及将推大屏手机的说法之外,华为荣耀官方微博在7月16日推出的“7.22,不止一个X!”宣传口号似乎也暗示了或有荣耀X2即将在下周登场。
不仅如此,华为荣耀在昨天对发布的新机特色做了进一步的暗示,微博中出现的“我X,“大”而有型!等字句显然是暗示会有巨屏新机即将登场,这也与此前传出的荣耀X2的消息比较吻合。由此可见,我们在下周二的发布会上确有可能迎来升级版的荣耀X2正式推出。
▲微博爆料
值得一提的是,根据消息人士在微博上的爆料称,华为荣耀在7月22日推出的将是荣耀X1的升级版本,主要特色是配备麒麟920处理器,并且会将内存升级至3GB。相比此前荣耀X1所配的Kirin 910处理器,全新的Kirin 920采用4个A15+4个A7核心的big.LITTLE架构,并支持HMP(异构多处理)技术,兼顾了性能与功耗。
除此之外,Kirin 920处理器还集成了Mali-T628MP4 GPU,相对上代荣耀X1所配的Kirin 910的Mali-450MP4来说,在性能有了很大的提升,并且游戏兼容性方面也有大的优化。当然,除了性能上的提升之外,该款处理器的特色是集成了LTE 4G基带 芯片 ,并且支持Cat 6,理论上能够获得300Mbps的下载速度。
▲或为荣耀2
尽管以上说法皆为坊间传闻,但华为荣耀在7月22日发布荣耀X2的可能性还是非常大。同时也有消息表示,华为荣耀似乎也在着手准备自己的平板,据称可能跟小米平板一样采用7.9寸2048×1536分辨率触控屏,并且配备3GB内存和Kirin 920处理器。
至于华为品牌的新款旗舰机型D3虽然传出已经量产的消息,但为了避免与当前荣耀品牌机型自相残杀,所以预计要到今年9月份左右。并且根据消息人士的爆料称,这款代号JAZZ的华为新机就是华为Mate 3,未来华为两大系列将会存在合并的可能。
一加手机
一加手机凭借着其精湛的做工和高配赢得了市场好评,也成为目前市场中性价比的一款旗舰级手机。近日我们在一加手机CEO刘作虎的微博上看到一张“7月22日,胸有成竹,仅此一加”的微博,一张竹子背景,雕刻文字的图片曝光。
一加手机曝光邀请函(图片来自于微博)
一加手机采用5.5英寸FHD悬浮式触屏,骁龙801+3GB RAM+1300万像素摄像头的硬件配置,而售价为1999.99元,可以说是目前市场中该配置售价低的产品。在发布会上我们曾经看到了拥有竹子、胡桃木等材质后壳的产品,而目前仅上市了黑色和白色两款。7月22日竹子背壳版一加手机或将正式与我们见面。
木质、竹子后壳版一加手机
如此设计让我们想到了MOTO X主推的moto maker个性化定制也曾推出过竹子后壳版本,不过要多支出100美元,而一加手机推出的竹子后壳版手机售价会是多少呢?让我们一起期待吧。