来源:DIGITIMES
时间:2014-07-18
DRAM厂的竞争决赛进入20纳米制程世代,更从4Gb芯片往8Gb芯片迈进,继韩系大厂2013年宣示8Gb芯片推出后,大整合后气势强盛的美光(Micron)也往8Gb DDR3芯片迈进,以25纳米制程打造,目的在于掌握大型资料库云端储存商机。
存储器产业新一代商机聚焦在大型云端储存资料库(Data Center),以及游戏机领域,需要高速、高效的大容量芯片,美光对于资料库储存商机布局甚深,包括DRAM、NAND Flash、固态硬碟(SSD)等,都拿下多家大客户订单。
美光也指出,以25纳米制程生产制造8Gb DDR3芯片,将强化其领导地位,更让云端运算储存应用的存储器产品线更为齐全,也推出32GB RDIMM产品等,更宣布和超微(AMD )合作。
美光在陆续完成大整合尔必达(Elpida)、瑞晶、华亚科后,不但气势大增,且有挑战韩系龙头大厂三星电子(Samsung Electronics)的气势,尤其是在产品线的布局上,力求广度和齐全度增加,以及和客户端的密切合作。
再者,美光旗下的华亚科2014年下半陆续导入20纳米制程,更因此调升当年度的资本支出,从从新台币150亿元调升至新台币220亿元,预计2015年20纳米制程进入量产期。
由于制程从30纳米转换至20纳米制程,需要更多的机台设备,因此转换制程后会导致产能减损,加上转入新制程良率会偏低,甚至是先进制程的导入困难度大增,市场也传出华亚科内部曾评估是否应该导入20纳米,或是停留在30纳米制程,趁着目前DRAM市场难得一见的缺货期,掌握获利黄金期,而非急着进行制程转进。
但后来华亚科决定转进20纳米制程,是认定20纳米制程的意义,不只是基于传统思维bit growth的成长,而是20纳米制程是8Gb芯片的推手,更可大量用于云端资料库领域,以及未来下世代DDR4芯片的考量。
根据市调机构统计,2014年全球DRAM市占率中,三星电子市占率约35%,美光和SK海力士(SK Hynix)市占率皆为28%,此市场规模约100亿美元。
另外,在移动存储器方面,三星电子也是龙头,市占率将近46%,其次是美光市占率为27%,SK海力士市占率为25%,此市场规模约30亿美元左右。