来源:EEWORLD
时间:2014-07-15
近日,来自剑桥的初创公司AppNearMe表示其为推出了近场通信(NFC)设计平台,可以让传感器和执行器等通过NFC与手机或平板通信。
该开发平台也可以成为树莓派或Arduino的附件。
公司创始人Donatien Garnier表示:“NFC是一种非常简单的通信方式,轻触一下即可完成数据的交互操作,但开发工具和平台方面的资源都非常有限,大多数人很难使用。”
该MicroNFCBoard支持NFC的三种模式(读/写器,卡仿真和对等网络),它可与被动NFC标签或Android和Windows手机和平板电脑进行通信。
用户可利用ARM提供的在线设计平台mbed.org开发自己的应用程序。
在Kickstarter活动完成后,AppNearMe会将所有源代码和设计文件开源。
该开发套件同时可以和AppNearMe提供的APP同时使用,可以很容易的将板上的数据通过NFC传至手机中,或者利用APP通过NFC对板子进行控制。
Donatien表示:“物联网产品的假设是,他们应该被连接到互联网上,但这会产生成本、功耗和隐私等方面的问题,我们的想法是用户想连接到互联网时才主动去连接,所以NFC这种简便的连接方式很适合这些应用。”