来源:新电子
时间:2014-07-15
继手机之后,智慧眼镜、智慧手表等穿戴式装置可望将系统耗电规格推向新的里程碑,因而也刺激小封装、低功耗的现场可编程闸阵列(FPGA)导入需求,以扮演显示器、I/O和相机子系统与主处理器之间的桥梁,协助分担耗电量较高的处理器运算量,进而降低系统功耗。
莱迪思(Lattice)半导体台湾区总经理李泰成表示,相较于采用数千毫安时(mAh)锂电池的手机,穿戴式装置在系统空间限制下,大多仅能搭载600mAh以下容量的锂电池,但却要提供数日以上的续航力,导致系统业者为如何「省电」这件事伤透脑筋。由于业者发现时脉较高的主处理器对穿戴式装置功耗影响甚钜,因此开始扩大导入微控制器(MCU)或FPGA等协同处理器,以减少主处理器开启的频率。
李泰成指出,基于协同处理器的设计概念,FPGA因具备大量平行运算及可编程特色,可应付显示器、I/O和相机子系统等资料量较大的应用(图4),相较于MCU更能突显系统节能效益,正日益受到系统厂青睐。为进一步提高FPGA在穿戴式装置市场的渗透率,莱迪思也积极耕耘更小型化的FPGA封装技术,进而缩减晶片成本、耗能和占位空间。
另一方面,FPGA亦可藉由软体编程功能,帮助系统厂快速实现所需的创新功能,毋须耗时打造高成本的特定应用积体电路(ASIC)。李泰成认为,对穿戴式装置设计而言,FPGA不仅能推升系统电源效率,亦是加速新功能商用的推手,可望逐渐在市场上崭露锋芒。