• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

告别一天一充?智能设备如何突破“续航梦魇”

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-15

分享至:
  • 自打使用智能手机的那天起,我们每天担心的问题又多了一样:电池续航。是的,在诺基亚时代,我们尚不用担心这些问题,可是随着手机配置怪兽级的升级、机身魔鬼般的纤细,智能手机的电池技术仿佛在退步。

    电子设备没有电,就是一块砖头,真是令人绝望啊。于是乎你不得不把一天一充变成生活习惯、把移动电源当做随身必备。

    在两年前的《理想的电池技术》一文中,我们展望了一下“未来”电池的模样:电池可更换、电池容量提升、充电更加方便、更快、电池材料更环保……两年后来看,这些愿景都在不同程度上有所变现,不过一天一充仍然还是一个无法攻破的魔咒,电池技术似乎没有实质性的突破。

    在《改善 iPhone 4S 电池续航能力的天才建议》中,我们发现了一个解救电池的绝妙方法:关机……可是你想用手机的闹钟功能?拜托,为什么用一个几千块的东西当闹钟呢?

    这个因噎废食的玩笑更多的是嘲讽。电池真的没救了吗?ReadWrite 的分析文章认为,能解决电池电量问题的,只有新一代电池技术。

    智能手机的基本矛盾:日益增长的硬件配置同落后的电池技术

    从 2007 年的代 iPhone 到目前的 iPhone 5s,苹果的电池容量从 1400 毫安时提升到 1570 毫安时,仅增长了 12%。虽然相比 Galaxy S5 相形见绌,不过迭代后的 iPhone 能耗大增,又增加了视网膜屏和更强大的处理器,iOS 优化后,让电池能保持差不多续航能力。这点很不容易。

    尽管苹果优化了软件、提升了能耗效率,在实际使用中,用户体验仍然无法改善:还是一天一充,甚至两充三充。

    有传言称,下一代的 iPhone 将会有更大的尺寸——4.7 和 5.5 英寸,它们的电池将分别为 1800 毫安时和 2500 毫安时。看来扩充容量这一治标不治本的方法,仍然是常用的方法。毫无疑问新 iPhone 还是无法改善电池续航,毕竟大屏将消耗更多的电量。

    再来看看 Android。即将在 Nexus 5 和 Nexus 7 上使用的 Android L,将内置 Project Volta 节电功能,多可以将手机续航时间提升 36%。

    总而言之,目前的智能手机,只能用“开源”(扩充容量)、“节流”(优化能耗)两种方法来增加电池续航。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻