来源: 手机中国
时间:2014-07-15
据驱动之家消息称,iPhone 6采用的处理器仍是64位处理器,而且依然是双核设计,不过主频会有很大提升,据称苹果打算将其主频提升至2GHz以上。相比,苹果5s和iPad mini 2采用的A7处理器仅为1.3GHz,iPad Air采用的A7处理器为1.4GHz。台积电和三星被认为是苹果A8芯片的主要生产商。
A7晶体管图像(来源:Chipworks)
尽管市场上已有非常多的智能手机都采用的是四核处理器甚至八核处理器,不过苹果可能仍决定采用双核设计方案,这是因为苹果自主研发的芯片能够针对iOS系统进行优化。这种优化已显示在当前的A7双核芯片上,它超过市场上的其他竞争对手,提供“桌面级”的性能。
硬件测评网站AnandTech在A7推出之后针对其细节进行分析,发现尽管A7拥有一流性能表现,它仍有改善的空间,因为几乎没有一款iOS应用充分利用了A7提供的处理能力。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。