• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

海思麒麟920/MT6595领衔 五款主流八核CPU大比拼

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-13

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:华为荣耀6的发布让我们看到了海思麒麟920的性能之强劲,八核处理器的时代已经到来,而目前市面上主流的八核处理器除了海思麒麟920,还有三星Exynos5422、联发科MT6592/MT6595、高通骁龙615,下面笔者对这五款八核CPU进行详细对比,看看它们各自有什么强大之处?

    除了三星Exynos5422、联发科MT6592、联发科MT6595、高通骁龙615、海思麒麟920这五款八核CPU以外,市面上还有其他的八核手机CPU,之所以选它们,主要是因为它们的占有率、性能等等都是目前业界的做得好的,用户关注的也是多的,所以更具参考性。

    1、三星Exynos5422八核处理器

    一说八核手机处理器,个想到的就是三星猎户座系列,CES2013上三星发布了全新的双四核Exynos5Octa 芯片 ,到时并没有公布太多细节,不过之后通过使用人们发现这科处理器功耗大,发热明显,并且八颗核心不能同时工作。虽然饱受争议,不过三星的这种尝试并没有终止。

    今年发布的三星新旗舰GalaxyS5欧版S5就是一个八核处理器版本,配备一颗Exynos5422八核处理器。三星猎户座Exynos5422处理器依旧是采用的双四核设计,采用Cortex-A152.1GHz四核心加Cortex-A71.5GHz四核心处理器的架构。同时基于big.Little架构的设计,让它能开启八颗核心协同运算。

    猎户座系列处理器参数对比图

    GPU方面为Mail-T628MP6,支持双通道LPDDDR/DDR3933MHz内存,带宽为14.9GB/s,屏幕方面则支持2560x1600分辨率。而ExynosHexa则是六核心设计,通过big.LITTLE架构集成了两颗主频1.7GHz的Cortex-A15核心和四颗主频1.3GHz的Cortex-A7核心,GPU为Mail-T624,内存带宽为12.8GB/s,支持2560x1600分辨率。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻