• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser 备货Freescale Kinetis KV1x 微控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-07-12

分享至:

    2014 年 7 月 11 日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Freescale Semiconductor 的 Kinetis® KV1x 微控制器系列产品。Kinetis V 系列 KV1x MCU 产品是 Freescale 全新 Kinetis V 系列的入门级产品,此可扩展的微控制器 (MCU) 系列产品的目标应用市场为数字电机控制。采用 75 MHz ARM® CortexM0+ 内核的 Kinetis KV1x 系列产品具有整数除法和平方根协处理器,从而降低了因需要电机控制算法而引起的 CPU 负荷。

    相较于同级的其他微控制器,Mouser Electronics 提供的此新型 Freescale® Kinetis KV1x 微控制器系列在性能方面有极为显著的改进。这些改进使得成本敏感型应用可以利用电机控制设备所带来的增强效率和精确速度/位置控制。KV1x 微控制器具有先进的模拟和计时外设集、2 个 12/16 位模数转换器 (ADC)、12 位数模转换器 (DAC) 以及 2 个模拟比较器。其 ADC在 12 位模式下可达到 1.2 Msps 转换速度以提供快速的信号采集与转换,模拟比较器在提供过流/过压故障保护的同时还能减少物料清单 (BOM) 成本。多个独立的 Freescale FlexTimer 可生成高分辨率 PWM 信号,而可编程延时模块可在无传感器应用中准确的检测转子位置。

    为了能符合家用电器的 IEC-60730 安全标准,Kinetis KV1x MCU 提供了两个独立的看门狗以确保片内固件的安全操作。此外,硬件循环冗余检查 (CRC) 引擎可针对闪存内容的有效性进行安全验证,同时还能检查所有板载串行通信的完整性。

    Kinetis KV1x MCU 的目标应用包括无刷直流电机控制、步进电机控制以及低压直流电机控制。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 数模转换 模数转换 Arrow Chip1stop Future

更多新闻