来源:EEWORLD
时间:2014-07-11
6月中旬,恩智浦推出了全新的单级驱动器数字IC系列,包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。
其中,SSL5301T、SSL5306T和SSL5307T针对市电可调光(断相可调光)LED驱动器解决方案优化。它们可以检测所有已知市电调光器类型,并通过多种途径将调光器设置转换为连续LED电流。这样便能以合理的价格提供的调光器兼容性能 。SSL5511T针对离线可调光LED驱动器解决方案优化,带有控制输入信号,可用来调光远程控制灯具和50 W的智能灯具等。 SSL5101T针对不可调光LED驱动器解决方案优化——主要是50 W的LED灯具解决方案或较高功率隔离式LED改良型解决方案,以合理价格提供。(产品具体技术细节请见//www.eeworld.com.cn/LED/2014/0611/article_10750.html)
在推出该平台产品的同时,恩智浦还发布了14款全新的参考电路板,恩智浦具备成本效益的LED驱动器解决方案将灯具设计简化到正确的尺寸,精简设计流程并延长使用寿命和可靠性。
关于恩智浦对SSL产品今后的布局,恩智浦半导体公司照明解决方案产品线总经理Ryan Zahn表示,在2014年晚些时候恩智浦还要发布紧凑的、高性价比的可调光/不可调光方案,显著减少所用元器件数,以及中等功率灯具的低成本简化解决方案。
如今,物联网、智能城市兴起,照明在这其中显得尤为重要,将成为智能城市物联网网络中的商机之一。据恩智浦半导体大中华区照明产品市场营销总监王永斌介绍,恩智浦LightPRO是当今市场上有效的可扩展智能照明解决方案之一,能够满足酒店、办公楼、大型商场、社区和道路照明等应用需求,节省电能高达30%,很好地契合了时代对于“智慧”、“节能”的需求。
图1.恩智浦LightPRO带网管系统
在LightPRO控制楼宇照明的带网关系统中,每个网关可以操作多达500个节点,每个楼层可以有一个网关,该系统可以根据需要无限制扩展,只要向该系统添加更多网关即可。王永斌介绍道,LightPRO方案对硬件要求简单且没有控制线,易于安装。另外,分组灵活、可远程调光、可预设系统与场景设置都给用户带来了良好的使用体验。重要的是,LightPRO模块可以作为一个公共应用层,让来自不同供应商的设备无缝协同工作。
图2.LightPRO业务模式