来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-11
OFweek 电子工程 网讯:可穿戴设备成为时下热点。相比智能机,可穿戴设备体积更小,其 芯片 要求体积小、低功耗、高集成,目前对芯片厂商是个挑战。因此,尽管可穿戴设备呈现“繁荣”,背后主力芯片厂商依然几家熟悉的身影。
错失智能机市场英特尔,英特尔在穿戴设备表现活跃,推出Edison芯片,升级工艺以生产10纳米可穿戴芯片;紧跟市场的高通宣布不久后推出相关芯片,作为手机的延伸,高通认为做好手机才能做好穿戴设备。联发科与博通则更多将各自在智能机上的策略及技术优势沿用于可穿戴设备——前者继续复制智能机的“交钥匙工程”,同时为用户组织应用创新交流社区;后者重点突出无线连接,建设WICED平台。尽管各个厂家策略各异,发布针对穿戴设备的芯片之外,提供一体化解决平台,降低开发门槛、缩短产品上市时间,同时协助可穿戴设备应用创新,成为芯片提供者一致的目标。
四大厂家布局
今年CES展会上,英特尔宣布适用于超小型和低功耗的广泛物联网设备及可穿戴设备的新计算芯片Edison,该芯片内置WiFi与蓝牙连接功能,拥有灵活可拓展I/O功能,支持Linux和开源软件,有望年中上市。Edison基于22纳米技术,同年5月,英特尔表示将升级以色列南部的晶片工厂,以生产用于可穿戴设备等产品的10纳米芯片。在Computex2014台北电脑展上,英特尔智能新设备事业部高级总监TomFoldesi称,将从产业链生态系统的角度发力,通过构建突破性的参考设计快速推送给用户;同时,他还强调英特尔将推动产品开发理念,对客户进行创新引导。
尽管内部早表示紧跟可穿戴设备市场,目前高通没有一款针对可穿戴设备的芯片发布。今年5月,高通台湾区总裁EddieChang称,已经准备好为可穿戴式设备处理器的设计生产,有望不久后面市。新任CEO史蒂夫·莫伦科普夫认为,可穿戴设备与平板电脑相似,是智能手机的延伸,做好手机才能做好可穿戴设备。为了应对联发科,高通在手机上推出参考设计,如今有望再引入4G。随着可穿戴设备的发展,高通或将推可穿戴的参考设计。高通还提出,“数字第六感”是可穿戴设备应用创新的主要方向。
4月份,联发科展示5X5mm大小的目前业界小的可穿戴解决方案Aster,该芯片集成微控制器、低功耗蓝牙、控制面板、相机、闪存、DRAM(动态随机存取存储器),以及外围传感器输入输出接口。6月份,联发科发布LinkIt开发平台,协助推动穿戴式与物联网应用发展,提供完整的参考设计,高度整合微处理器及通讯模块,且提供各种联网功能以简化开发流程,让开发者可以更专注于产品外观、创新功能及相关服务;同月,联发科再发布MediaTekLabs开发者社群计划,MediaTekLabs将协助应用程序开发者及设备制造商推出创新的解决方案。
因为在Wi-Fi、蓝牙等无线连接业界,博通在可穿戴设备上运用这一优势。今年6月,博通发布基于下一代可穿戴设备发布集合无线充电、Wi-Fi、蓝牙(BT)4.1/BluetoothSmart、无线充电和FM收音机等多种功能的新款集成组合芯片BCM4343。为帮助设备制造商快速开发可穿戴产品,联发科打造WICED平台,该平台通过将Wi-FiDirect集成,简化了互联网应用与消费设备连接的过程。同时,博通也重视软件硬件的统一,其芯片不仅整体集成更注重产品底层设计,上层给客户留下诸多空间,更大程度上推动客户自主创新。