• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ROHM开发出符合“HD-PLC” inside标准的基带IC

来源:EEWORLD
时间:2014-07-11

分享至:

   系统仅需新增一枚芯片,大大加快插座数据通信的普及速度。

   【ROHM半导体(上海)有限公司 7月10日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM于世界首家※开发出符合电力线载波通信(以下称“PLC”) 标准“HD-PLC” inside标准的基带IC “ BU82204MWV ” 。

   “HD-PLC”inside是满足作为高速电力线载波通信方式而备受瞩目的“HD-PLC”的嵌入的新标准,通过将符合该标准的基带IC嵌入M2M、IoT及智能社区建设设备等,可将已有的电力线作为通信网络使用。

   新产品不仅可进行“HD-PLC” inside的基带处理,而且内置ARM内核。搭载了丰富的接口,使在IC内部进行TCP/IP等协议处理成为可能。因此,无需对家电产品等已有系统进行大幅变更,可大大减轻客户导入“HD-PLC”的开发负担。另外,搭载间歇动作功能,与以往的PLC产品相比,功耗大幅降低。

   该产品已于2014年6月开始出售样品(2,500日元/个:不含税),计划从2014年9月开始暂以月产10万个的规模开始量产。前期工序的生产基地为ROHM总部工厂,后期工序为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。此外,还为客户准备了评估“HD-PLC” inside用的评估板和参考软件。

<背景>
   近年来,节能意识在所有的领域空前高涨,为了有效使用各种基础设施,使用监控管理系统的智能社区备受瞩目。

   ROHM集团从很早以前就开始面向无线LAN和特定小功率无线等开发无线通信应用产品,然而“无线”本身还存在安全顾虑以及信号干扰导致的通信障碍、使用了钢筋混凝土和金属框架的建筑环境下的通信质量下降等缺点。

   ROHM集团为弥补这些缺点,构建与无线之间兼容的通信手段,一直注力有效利用有线电力线网络的“HD-PLC”。2012年加入“HD-PLC”联盟的ROHM,为实现新标准“HD-PLC” inside,融合集团内丰富的技术,开发出符合“HD-PLC”inside的基带IC。

<特点>

1.搭载TCP/IP协议栈
   此次开发的基带IC内置ARM内核,不仅可进行“HD-PLC” inside的基带处理,而且搭载TCP/IP协议处理功能。另外,与主机CPU之间的数据接口采用适合嵌入应用的“UART”“SPI”。因此,无需对配套产品的已有系统进行大幅变更,可减轻客户导入“HD-PLC”的开发负担。此外,还可进行软件的自定义,并支持智能家居通信标准ECHONET Lite和SSL(加密)等的中间件产品。

2.搭载丰富的接口
   除了与主机CPU之间的数据接口使用的“UART”“SPI”,还搭载了各类传感器和LED元器件等外围设备用的“I2C” “PWM” “GPIO”。通过内置CPU进行控制,可实现简易的系统构建。

3.实现低功耗
   内置间歇动作功能,数据接收待机时的功耗更低,与以往的“HD-PLC” Complete标准相比仅为1/30。

<术语解说>
・“HD-PLC”(High Definition Power Line Communication)
 “HD-PLC”是松下(Panasonic)株式会社开发的PLC标准,传输速度理论值可达200Mbps以上,从而,一举解决PLC一直以来的难题,使实现可传输大容量视频等的家庭网络成为可能。
该标准不仅日本得以普及,还被IEEE标准制定机构作为IEEE1901 “HD-PLC”纳入认定,并与欧洲的CENELEC和中国的IGRS等众多标准团体展开合作等等,在世界各国也日益普及。


・“HD-PLC” Complete
HD-PLC联盟初提倡的标准。与“HD-PLC”inside相比,“HD-PLC”inside功耗更低,主要用于家电等嵌入应用;而“HD-PLC” complete则通信速度更快,主要以路由器等PLC通信的主流设备和大容量数据处理设备为应用对象。

・ECHONET Lite
ECHONET CONSORTIUM制定的通过网络进行家电等的控制和用电量掌控的通信标准。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻