来源:互联网
时间:2014-07-08
继苹果、谷歌发布智能汽车操作系统,Linux也在近推出了可定制的车载系统平台Automotive Grade Linux,旨在建立一个未来智能汽车系统的标准。虽然Linux在车载系统中早就被广泛应用,但是时至今日,Linux仅局限在嵌入式系统中,而其整体系统逻辑也总是让使用者感到费解。不过,作为未来车辆控制中枢的Automotive Grade Linux与之完全不同,这个经过全新设计的系统将在很大程度上提高驾驶者对于车辆多媒体与娱乐系统的操控性。不仅如此,Automotive Grade Linux还可以与智能手机无缝对接,因此拨打电话、回复短信、流媒体播放甚至谷歌地图等第三方应用都可在车载系统中实现。
目前Automotive Grade Linux初版AGL已经可以下载并支持包括捷豹、路虎、本田、日产在内的多家汽车制造商,而厂家还可以根据自己的设计需要对系统进行定制。值得一提的是,现在有部分实力雄厚的汽车厂商正独立开发自己的车载智能系统,但Automotive Grade Linux的出现毫无疑问将削弱这些厂商所建立起来的优势,而已经落后的竞争者可以采用成本相对较低的Automotive Grade Linux来快速缩小差距。另外,从已经公布的系统截图来看,Automotive Grade Linux的整体设计充满了科技感,不过由于开源的特性,其系统安全性还值得怀疑。