• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IBM 矢志于2020年实现碳奈米管电晶体

来源:互联网
时间:2014-07-07

分享至:

   过去二十几年来,IBM已经为制作1.4nm的微型碳奈米管尝试过几乎每一种可能性了,期望能找到延续矽电晶体通道的方法。时至今日,小的矽电晶体已经达到原子极限了——例如,4nm矽电晶体通道约由20个原子组成。为了进展到下一个矽晶世代,除了各种缺陷和掺杂不均的问题以外,业界还面临着矽电晶体尺寸进一步缩小的挑战。如果IBM或其他厂商——事实上,中国现正主导碳奈米管的研究——能够实现化的1.4nm电晶体通道,那么摩尔定律(Moore"s law)就能再持续向前进展;否则的话,业界就得再发展出一种全新的模式。

   奈米管电晶体专家IBM院士Phaedon Avouris近从电浆与光子学方面找到了探索的新方向。奈米管研究团队则由纽约Yorktown Heights华生研究实验室的Wilfried Haensch带领。Haensch正面临着同样一直困扰Avouris的问题——如何将这种不可思议的微小元件导入电晶体通道。在IBM分子组装与元件部门总监James Hannon的协助下,Haensch找到了几种新方法。


源极和汲极覆盖碳奈米管通道,并由相同的本地闸极控制。
(来源:IBM)

   其中一种的新想法是在一个电晶体通道中使用多个碳奈米管,而不是只依赖于单一碳奈米管来实现部份工作。在进行模拟作业时,研究人员们以8nm间距平行排列了6个1.4nm宽与30nm长的奈米管。两端嵌入于碳奈米管的源极与汲极,并在堆叠底部留下悬浮于闸电极上的10nm通道。接下来的模拟作业将以化学方式标注基底与奈米管使其准确对齐,然后再蚀除化学材料完成终晶片—— IBM Power7 。

   Haensch认为:「六管元件结构来自于塑造整个微处理器性能的化过程,在此模拟作业中所实现的是IBM Power7晶片。化器改变了元件的布局,包括布线以及预测系统的性能。」

   由于国际半导体技术蓝图(ITRS)要求必须在2019年达到5nm节点,因此,IBM公司设定的目标是在2020年以前实现碳奈米管电晶体(CNT)。

   IBM近制作出具有多达10,000个 CNT 的电路。根据该设计的模拟作业预测,其性能可较矽晶更快5倍。

   Haensch指出:「该元件每通道可整合5-6个约1.4nm的 CNT 。直径的选择根据所需的能隙而定。为了实现超越矽晶的性能优势,元件必须做得更小。根据该模式显示我们需要约8nm的奈米管间距(CNT-CNT的距离)。通道(或闸极)长度(Lg)约为10nm,源极(S)与汲极(D)触点则约为10nm长。LBG是指本地底部闸极。即控制通道传导的电极。我们已经以不到10nm通道长度打造元件了,由于图案形成方法的限制,很难达到10nm CNT 间距的要求,但我们所发布的结果则采用了200nm CNT 间距。我们还打造出具有2 、3、4、6个CNT的多 CNT 元件。正如预期的电流较大,但由于通道中多CNT的平均效应,使得元件的可变性降低。」

   根据Haensch表示,目前还必须克服几项障碍,才能符合2020年的后期限,其中重要的是分离金属奈米管中的半导体,但这个问题从二十多年前起就一直无法解决。

   Haensch说:「成功实现 CNT VLSI 技术的主要障碍在于碳奈米管的纯度与位置控制。为了解决这两项挑战,IBM在以化学标记定义的晶圆预定位置上沈积高纯度的碳奈米管。这种方式由于消除了金属 CNT ,使得随机特性明显降低,更有利于控制整个晶圆上的CNT分布。」

   IBM致力于达到2020年后期限的目标,但也坦承必须克服所有的主要障碍,才能使计划持续至2020年以后。届时,其他如自旋电子学等目前还不够成熟的技术,也可望超越碳奈米管的研究。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻