来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-07
爆料大神@evleaks曾多次提到三星GalaxyF的消息,昨天早上还给出了该机的渲染图。据了解,GalaxyF是三星将要推出的一款新旗舰,除了配置全面提升外,的特色就是采用了金属材质。竞争对手也很明确,那就是9月份的iPhone6。
外媒刚刚又给出一张据说是GalaxyF的真机图,只能看到局部。不过,可以明显看到有金属光泽的边框,机身厚度控制的也比较不错,前置面板和GalaxyS5类似。
根据此前的消息,GalaxyF预计9月份正式发布,配置方面采用5.3寸SuperAMOLED屏幕,分辨率为1440×2560,搭载高通骁龙805四核处理器和3GBRAM,提供1600万像素后置摄像头。
此外,该机还提供GalaxyS5一样的心率监测,以及防水功能。不知道这样的三星,大家有爱吗?