虽然Android系统早已在全球每月智能手机出货量上超越了iOS,但是在网络数据流量方面,却一直都是iOS设备稳居。要知道网络流量贡献值也是衡量设备受欢迎与否的一个重要因素。不过根据的状况来看,Android与iOS之间这种胶着的竞争可能将会在未来数月产生重大变化。Android与iOS流量已接近根据Net Applications统计公布的今年六月份全球网络流量报告显示iOS网络流量近几个月逐渐下滑,而Android平台则呈现上升趋势,并将会在未来一两个月内产生首次超过iOS系统。从统计数据上看,Android系统(包含智能手机和平板)全球网络流量使用率从四月份的37.75%到五月份的41.58%再到本月的43.75%,呈现了强劲的上升趋势,可以预见在未来几个月这种上升还会持续。与此同时iOS系统的全球使用率则不断下滑,在今年5月份从51.11%下滑到48.34%之后在本月的全球流量下降到了45.61%。按照这样的发展步骤两者之间的差距会进一步缩小,近一个月的差距只有1.86%,未来几个月将会有望被Android系统超越。去年的这个时候,iOS的数据占有量大大高于Android系统。苹果的移动操作系统占全球网络流量的57.56%,而Android是24.66%。两年前,iOS和Android的网络流量分别为65.27%%和19.73%。2009年,iOS有39.02%而Android只有2.59%,当时的塞班系统一度还占据了16.84%。至于为何黑莓系统的网络流量总是占比很低,即使是在2009年的时候它仍然如此,这是因为大多数制造商的手机被用于电子邮件,短信等消息。当时,黑莓浏览器是比较差的,用过黑莓的人肯定明白。通过这几年的增长趋势来看,Android系统未来很有可能会在今后超过iOS,成为全球占有量的智能手机操作系统。而随着谷歌(微博)和苹果相继推出了的Android L及iOS 8,相信两家科技巨头在移动操作系统领域的争夺,还会持续激烈下去。 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。