• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K超高清电视选购应谨慎:八项标准决定优劣

来源: 万维家电网
时间:2014-07-04

分享至:
    自2012年IFA展会开始,4K超高清技术逐渐进入我们的眼帘,新一轮是视觉盛宴悄然在电视行业开始兴起。如今4K已经成为电视行业为炙手可热的话题,为了与市场接轨,让消费者可以简单、直接地将标准运用于4K电视产品的选购,接下来,编者就为大家介绍八大4K电视选购标准,感兴趣的网友千万不要错过。

    一、显微摄像头看屏体像素颗粒:使用显微摄像头观察屏体像素颗粒,并与2K电视进行直观比较。真正的4K电视像素颗粒排列密集,分布均匀。以55寸为例,平均每平方毫米的像素点应达到30颗,这样才能保证产品分辨率更好、画质更清晰。



    二、看《国家广播电视产品质量监督检验中心评测指标》权威证书:4K电视产品的4K图像画质6项基本指标全部通过该评测。

    三、查看处理器信息:打开产品【工厂菜单】,进入【系统信息】查看【本机信息】,便可了解到本机硬件信息,真正的4电视产品处理器型号应为四核及以上配置,这样才能保证电视画质细腻真实。

    四、查看4K解码芯片标识:观察产品外观是否贴有权威芯片生产商授权使用的专业4K解码芯片标识,如“MSTAR 901K”、“4K迅锐图像处理引擎PRO”等。

    五、分屏对比“2K转4K技术”使用效果:开启产品“2K转4K技术”,观察画面图像与全高清电视画面对比,真正的4K电视采用的2K转4K技术为多维信号关联补偿技术,较普通4K电视的单一信号补偿技术,色彩更自然,图像更饱满,效果更真实。

    六、检查USB3.0蓝色接口:行业通用USB3.0为蓝色接口,4K电视应拥有一个及以上蓝色接口。USB3.0接口的读取速度可达到4.8Gbps,而普通的USB2.0接口的读取速度仅为480mbps。

    七、检查HDMI1.4端口4K视频传输与读取速度:真正的4K电视应拥有HDMI1.4及以上版本的传输接口,以保证能直接读取4K片源。此外还可以现场演示通过HDMI1.4端口连接,播放专业4K视频,观察是否能够快速进行播放,有未出现卡屏现象。

    八、搭载丰富智能云应用,实现家庭多终端互联互通,拥有时尚外观设计。观察4K电视的应用程序商店中应用程序的数量。真正的4K超高清电视的应用程序商店拥有500以上的应用程序,且能保证每周持续更新。

    通过这八点4K电视的选购标准,相信您一定会对于如何买4K超高清电视做到了如指掌,那么为了能给近期选购4K电视的消费者提供帮助,接下来,编者就为大家介绍几款市面上销售火爆的4K超高清电视,感兴趣的网友千万不要错过。

  曲面UHD电视:三星UA65HU9800

    三星UA65HU9800 UHD电视凭借浩瀚极简的曲面屏幕、隐形支架构成了“幻月时空”的艺术外观设计,难以置信的UHD画质为用户带来身临其境的观赏体验。超窄边框和隐形支架 的设计,看起来更加有现代感,为用户带来呼之欲出的超高清画面和身临其境的观赏体验。



    为 了将三星UA65HU9800 UHD电视的优势化,三星通过先进的面板技术,研发出全球的曲率,即4200mm曲面半径。它所缔造的全域视野大幅提升了观看视角,不仅营造 出影院一般逼真的临场感,还确保用户在3-4米的观看距离就可欣赏到效果。

    三星UA65HU9800 UHD电视拥有细致的色彩表现,从屏幕的任何一个角度观看电视,都可以享受到平衡、舒适的观赏距离。相较于平板电视,三星UA65HU9800 UHD电视可在正常观看情况下增强两倍对比度,绚丽的4K画质和宽阔的视野缔造了前所未有的视觉震撼。

    此外,三星独有的自动景深优化深度调节算法,赋予三星UA65HU9800 UHD电视与众不同的画质表现力,通过分析图像区域及物体间距离,对图像远景、静物、个体进行深度调节,带来犹如裸眼3D震撼的视觉效果。

    电视高富帅:索尼(16.92, -0.21, -1.23%)KD-79X9000B

  索尼KD-79X9000B超高清电视采用了上窄下宽的楔形外观设计,相对于前一代的X9000A来说变化很大,辨识度足够高,可以让人一眼记住这个产品。楔形设计的三角形可以增加机身的内部空间,使得磁流体扬声器的音腔可以做的更大,进而提升音效。



    “智能生活互动娱乐”一直是索尼对于电视智能研发的核心理念。此次,索尼KD-79X9000B新品新增多种社交互动功能,配以“触控娱乐”和全新操作界面,并继续强化智能连接功能,手机和平板电脑与电视连接将更为简单,丰富内容和互动尽在其中。

    令人惊喜的是,索尼KD-79X9000B还支持MHL3.0标准,支持手机等移动设备输出4K视频至4K电视,同时支持通过USB接口直接解码播放4K视频,让您的4K体验更加迅速便捷。

    白富美气息:夏普LCD-70UD10A

    夏普LCD-70UD10A电视作为高端液晶电视在画质表现能力上毋庸置疑,4K超高清分辨率搭配夏普原装面板,无论在画面清晰程度还是色彩亮度、柔和度 方面都非常强大,同时夏普4K-MEP专业引擎可以将2K信源转化成4K级别的画面感,为用户带来更加真实、逼真的画质效果。



    夏普LCD-70UD10A电视在采用安卓系统,用户可以通过应用商店来下载视频APP进行节目点播,在线欣赏高清影片。同时夏普LCD-70UD10A电视支持体感游戏功能,用户可以通过智能商店下载体感游戏使全家一起来健康互动。

    夏普LCD-70UD10A电视搭载百视通强大的影视资源平台,用户可以通过百视通平台点播海量片源,无论是电影、体育还是纪实片,都能找到用户想看的电视节目,同时还可以根据网络状况来调节画质实现为流畅的观看效果。

    夏 普LCD-70UD10A电视接口方面也非常丰富,除了主流的HDMI和USB之外,还具备视密卡卡槽,其不仅可以传输高清数字电视节目,同时不再需要额 外的放置空间,不再需要复杂的电源线、音视频转接线,不再需要额外的遥控器,更加节能,对比机顶盒更加经济划算。

    大屏游戏体验:TCL L55E5700A-UD

    TCL L55E5700A-UD电视采用目前较主流的极窄边框设计,菱形底座搭配更是凸显出TCL L49E5700A-UD电视的时尚感和科技感,无论是用户在看电影还是玩游戏,TCL L55E5700A-UD电视都能带给用户大屏、无边的视觉震撼体验。



 

    TCL L55E5700A-UD电视分辨率达到4K级别,在 3M(145.23, 0.67, 0.46%)技术的支持下,在画质、画面的表现能力方面也更加出色,给用户带来清晰、真实的画面体验。全新的 智能UI界面不仅更加符合用户操作习惯,同时4K级别的分辨率能够让用户享受到4K技术带来的细腻显示效果。

    TCL L55E5700A-UD电视聚合ATET公司的百款热门大型游戏,同时用户可以搭配TCL专业游戏手柄进行超爽大屏游戏体验。智能互动方面,TCL L55E5700A-UD电视支持手势、语音识别功能,用户可以通过多种方式快速完成操作,实现更加畅快的使用效果。

    弧形底座设计:长虹 58Q1N

    CHiQ电视58Q1N可以把正在直播的电视节目同步到手机屏幕上,这样无论在做饭、上厕所时都不会错过精彩直播节目,同时CHiQ电视58Q1N还设有世界杯专区,可供球迷朋友一起体验激情世界杯,硬件够硬,屏幕4K,堪称居家必备。



    长虹CHiQ电视58Q1N整体造型非常年轻、时尚,在外观上和之前推出的CHiQ电视并无太大差别,弧形底座搭配超薄边框设计显得非常大气,同时也让电 视屏幕尺寸显得更大。值得一提的是长虹CHiQ电视58Q1N的LOGO设计直接用柔美的线条代替了悬浮式呼吸灯设计。

    长虹CHiQ电视58Q1N分辨率达到4K级别,可以播放超高清画质画面,同时电视全新的UI设计更加符合用户使用习惯,无论是玩游戏、看大片还是上网浏览 都可以快捷实现,CHiQ电视58Q1N可以把电视正在直播的画面传送到手机/平板电脑上,使用非常方面,同时在传屏、回看等功能方面也做得非常出色。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电源线 ICKey 云汉芯城 Digikey

更多新闻