• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

DIALOG半导体为飞思卡尔I.MX 6双核 四核处理器优化电源

来源: EEWORLD
时间:2012-08-14

分享至:

德国Kirchheim/Teck和中国北京--(美国商业资讯)--高集成度和创新的电源管理、音频和近距离无线技术解决方案提供商Dialog 半导体有限公司(法兰克福股票交易所代码:DLG)宣布:该公司的单芯片系统电源管理芯片(PMIC)被用于优化基于飞思卡尔多核i.MX 6系列应用处理器的平板电脑、信息娱乐系统、媒体中枢以及其它智能设备的供电需求。

公司的旗舰性PMIC处于飞思卡尔i.MX 6双核/四核应用处理器的电源管理原始设计电路的核心位置,现可通过Dialog DA9053得以实现对i.MX 6Solo/SoloLite的支持,该器件以前曾应用于飞思卡尔i.MX53多媒体平台。飞思卡尔是Dialog战略性合作伙伴之一,并得到了Dialog的处理器伙伴项目(Processor Partner Programme)的支持。

NOVPEK™i.MX6Q/D i.MX 6平台评估套件是与飞思卡尔i.MX 6系列生态系统伙伴NovTech共同开发,并使原始设备制造商(OEM)能够将基于i.MX 6系列处理器的、精确度可控制的、高端的系统更快速地投放市场。

通过使用Dialog的可配置PMIC,该原始设计电路可为每个外围电压轨提供多种设置,还可为多种上电程序提供可编程控制,以及可切断任何i.MX 6系列应用电源消耗的一种精确的功率消耗分析架构。

Dialog器件为i.MX 6系列处理器及系统外围设备供电—包括外部存储器、无线局域网(WLAN)、蓝牙、全球定位系统(GPS)、调频(FM)接受机和调制解调器。它只有极微小(< 200mm2)的有效PCB占位面积,仅仅有1mm的外部元件高度,这包括了所有的电感器,确保能够创建带有更长电池寿命的、更轻薄的移动产品。

为实现更高的性能及增强的多媒体能力,Dialog电源管理芯片可为飞思卡尔i.MX 6系列系统提供超过14A的总供电能力,系统包括CPU、内存以及位于原始设计电路板上的其它外围设备。此外,该芯片提供了史无前例的灵活度和可配置性,可精确地控制启动顺序、输出电压及DVC曲线。

凭借此款PMIC的2.7-5.5V宽泛的供电范围,该原始设计电路可以使用单节锂电池或5V电源供电。

标签 DIALOG 飞思卡尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻