来源:千家网
时间:2014-07-03
随着人们的生活水平越来越高,智能化、自动化设备的技术越来越成熟,综合布线系统是否能抵御外部侵袭和避免对外危害就成为人们注意的新目标。人们越来越依赖火,也越来越被火所危害,综合布线系统的防火安全性就成为人们关注的内容。
外界的火会破坏综合布线系统,引起传输中断;同时,综合布线系统在火焰中,或多或少的会产生有害气体、烟气,还可能有助于火势逐步蔓延到其它楼层或其它房间,所以综合布线系统在建设初期就需要考虑到这些问题,并且尽量想方设法解决。火灾自动报警系统在这个过程中就起到了关键的作用的,那么在进行综合布线的时候,火灾自动报警系统的敷设有什么需要了解和注意的呢?下面就带大家了解一下。
1、 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电或控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
2、 消火栓泵、喷淋泵等的配线:水泵电动机配电线路常采用阻燃线穿金属管并埋设在非燃烧体结构内,或采用耐火电缆并配以耐火型电缆桥架,或选用矿物绝缘电缆。水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供;当变电所与水泵房邻近并属于同一防火分区时,采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变电所与水泵房距离较远并穿越不同防火分区时,可采用矿物绝缘电缆。
3、 火灾自动报警系统的传输线路穿线导管与低压配电系统的穿线导管相同,应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种,敷设方式采用明敷或暗敷。当采用硬质塑料管时,就应用阻燃型,其氧指数要求不小于30,如采用线槽配线时,要求采用封闭式防火线槽。如采用普通线槽,其线槽内的电缆为干线系统时,此电缆宜选用防火型。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可**金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
4、 消防控制、通信和警报线路与火灾自动报警系统传输线路相比较,更加重要,所以这部分的穿线导管选择要求更高,只有在暗敷时才允许采用阻燃型硬质塑料管,其它情况下只能采用金属管或金属线槽。消防控制、通信和警报线路的导管,一般要求敷设在非燃烧体的结构层内,其保护层厚度不宜小于30 mm ,因管线在混凝土内可以起至保护的作用,防止火灾发生时消防控制、通信和警报线路中断,使灭火工作无法进行,造成更大的经济损失。当采用明敷时应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火措施。从目线的情况来看,主要的防火措施就是在金属管、金属线槽表面涂防火涂料。
5、 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。主要目的是防止强电系统对弱电系统的火灾自动报警设备的干扰。不宜将火灾自动报警系统的电缆与高压电力电缆在同一竖井内敷设。
6、 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+"线应为红色,负极“-"线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。主要是为了便于接线和维修。实际应用中,有的厂家的自动报警系统传输总线已不再分极性,这对于施工是很方便的,但传输总线与24伏电源线及联动设备线还是要区别一下颜色,会给施工及调试带来很方便的。
7、 接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。目前施工中压接技术已被广泛采用,采用压接可以提高运行的可靠性。
8、 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
9、 其它消防设备的配线:火灾事故广播、消防电话、火灾警铃等设备的电气配线,在条件允许时可优先采用阻燃型电线穿保护管暗敷;当采用明敷线路时,应对线路做耐火处理或考虑前述耐火耐热配线措施。
10、 消防电梯的配线:消防电梯一般由高层建筑底层的变电所敷设两路专线配电至位于顶层的电梯机房,由于线路较长且路由较复杂,消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有可靠性特殊要求时,两路配电专线中一路可选用矿物绝缘电缆。
11、 火灾应急照明的配线:一般采用阻燃电线穿金属管暗敷于不燃结构内且保护层厚度(30mm,在装饰装修工程中,当应急照明线路只能明敷于吊顶内时,应采用耐热型或耐火型电线并考虑耐火耐热配线措施。
12、 火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对他绝缘电阻值不应小于20MΩ 。这是根据国家现行标准GB4717对控制器的绝缘要求,作相应规定。
13、 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进行管处应封堵。
14、 防排烟装置的配线:防排烟装置配电线路,明敷时采用耐火型交联低压电缆或矿物绝缘电缆,暗敷时可采用一般耐火电缆。防排烟装置的联动和控制线路,采用耐火电缆。防排烟装置的线路在敷设时应尽量缩短长度,避免穿越不同的防火分区。
15、 防火卷帘门的配线:防火卷帘门电源通常引自带双电源切换的楼层配电箱,经防火卷帘门专用配电箱用放射式或环式向其控制箱供电。当防火卷帘门水平配电线路较长时,宜采用耐火电缆并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷。
综上所述,火灾自动报警系统的对电源以及综合布线的要求相对于一些照明、动力系统来说会比较高,所以在设计此系统之前,一定要按照相关的标准实施,切勿擅自修改或者降低其标准,否则,后果不堪设想。随着经济的发展,信息系统日益普及,综合布线系统已经从20年前的萌芽时期发展到了技术成熟期,人们日常生活中随处可见的信息系统、安防系统、火灾自动报警系统等。当人们能够通过科技的手段达成高稳定、高可靠的综合布线系统时,综合布线技术成了智能化、自动化系统的基础设施。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。