腾讯科技讯 长期以来,没有各种线缆的PC一直是用户的梦想,但这一梦想却因与外设连接的实际需求以及对电能的需求而迟迟没能实现。但是,WiGig和无线充电等技术在近期的出现则提高了这一梦想成真的可能。英特尔并非无线WiFi的发明者,因为Wi-Fi 802.11b标准早在英特尔迅驰(Centrino)平台出现前四年就已问世。的确,这一技术的出现终使我们的移动设备在咖啡店或者酒店内无线上网变成了可能。但它却始终没能帮助我们的日常电子设备彻底摆脱各种线缆的束缚,不过这一问题有可能在不久的未来得到彻底解决。分析认为,有两大关键技术是这一梦想成为现实的关键因素,它们分别是WiGig技术和无线充电技术。其中,英特尔所力推的WiGig(Wireless Gigabit,无线千兆比特)是一种更快的短距离无线技术,可用于在家中快速传输大型文件。英特尔表示,WiGig技术会比WiFi传输技术快10倍,且前者的数据传输速率达到了7Gbps。在具体使用中,WiGig技术不仅可以在无需线缆的情况下将高清视频由电脑和机顶盒传输到电视机上,同时还可以将我们的计算机设备无线连接至诸如固定桌面接口和其他一些外设上。在另一方面,已经出现的无线充电技术则可以终于免去用户需要随身携带一根电源线的困扰。WiGig技术同Wifi技术一样,WiGig和无线充电技术均不是近才出现的全新技术平台,戴尔已经在自己的Latitude笔记本产品中搭配了一款使用WiGig标准的无线底座进行出售。同时,许许多多的的科技企业近年来都在力推无线充电技术。但我们相信,目前业内真正需要的是有企业能够推动上述两大平台标准的建立,并终降低技术铺设成本,而这也恰恰是英特尔目前的工作重点所在。据悉,WiGig技术采用的是IEEE’s 802.11ad标准,因此其高速传输是以牺牲数据传输范围为代价的。而且,WiGig使用的是60GHz频段,这一基本尚未使用的频段也使其可以在近距离内实现极高的传输速率,但穿墙性能却相当糟糕。英特尔介绍称,一旦某一设备进入PC的“有效作用范围”后,这些设备(包括显示器、打印机、鼠标和键盘等外设)就会立即与PC建立连接,并在退出“有效作用范围”后自动断开连接。因此,网络企业未来或许需要同时提供三种不同频段(分别是Wifi所使用的2.4GHz、5.0GHz和60GHz)供用户进行切换。有消息称,以色列芯片制造商Wilocity正试图与高通联手为诸如戴尔Latitude 5000和7000系列笔记本产品打造一个理想的三频段解决方案。Wilocity表示,自从戴尔在2013年早期开始提供WiGig传输功能后,公司已经出货了超过100万个WiGig芯片。在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会(Mobile World Congress)中,Wilocity还推出了一款专为智能手机打造的全新芯片“WiL 6500”。与此同时,包括美满电子科技(Marvell)在内的许多科技企业目前也均在试图打造出自己的三频段解决方案。无线充电在上月举办的2014年台北国际电脑展(Computex 2014)上,英特尔展示了许多新奇的技术和产品,其中就包括利用安装有磁共振充电设备的桌子展示了同时给笔记本电脑、手机、头戴式耳机和平板电脑充电的技术。该公司表示,自己希望采用这一参考设计的设备(大多将采用英特尔六代Skylake处理器)于2016年正式上市销售。然而,无线充电市场的前景似乎比WiGig更加不明朗,因为目前的无线充电技术主要被区分为了两大阵营,它们分别是电磁式充电和共振式充电技术。无线充电联盟(Wireless Power Consortium)所采用的Qi电磁式无线充电标准现在已经被广泛应用于包括HTC、LG、诺基亚和三星的智能手机中,德州仪器、IDT、东芝与飞思卡尔(Freescale)等国际晶片商则主要负责支持Qi技术的芯片的出货。在另一方面,共振式无线充电则由Alliance for Wireless Power (A4WP)和Power Matters Alliance(PMA)两大充电标准组织所推广。星巴克在不久前宣布了自己计划在部分门店桌子内安装与金霸王电池公司(Duracell)联合推出Powermat充电板的计划,该充电板会放在指定的桌子和柜台上,消费者们可以用它来给设备进行无线充电。据悉,Powermat采用的是PMA标准,并由金霸王和Proctor & Gamble提供技术支持。这一标准虽然不如Qi标准流行,但目前也已经获得了黑莓、中兴和微软等多家企业的支持。从目前的情况来看,虽然共振式充电技术标准相比电磁式充电技术更晚进入市场,但该技术有着自己得天独厚的优势。首先,使用这一充电技术的设备无需被限制放在某一区域内才能充电,用户甚至可以在充电过程中将设备拿起使用(同充电板的距离不得超过12英尺)。第二,共振式无线充电技术有能力穿过非金属表面充电。第三,采用该技术的充电板可以同时对多个设备充电。就英特尔而言,该公司更加支持的是Alliance for Wireless Power所推行的共振式无线充电标准,而包括博通、美满电子、高通、三星在内的企业同样对此表示了支持。美国知名科技媒体ZDNet相信,在获得了英特尔支持后的这一充电标准有望在未来成为市场主流,而该公司的无线计算设备梦想也有望在2016年逐渐成为现实。 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。