来源:EEWORLD
时间:2014-07-02
S6J3100系列提供高速带宽、低功耗和较高的安全性。
2014年7月1日,中国北京 –——全球行业的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商 Spansion 公司(NYSE:CODE)今日宣布开始供应Spansion Traveo™汽车微控制器S6J3100系列的样品。该系列利用高性能的CAN FD接口来增强车载网络。家族中的新产品面向多种不同的汽车应用,其中包括车身控制模块(BCM)和供热通风与空调(HVAC)。
博世公司已在多年前开发出CAN标准,并且一直采用创新解决方案推动车载通讯。博世公司在2012年国际CAN大会上首次推出了CAN FD协议,该协议是对传统CAN技术的无缝升级。如同传统CAN技术,CAN FD利用更高速的数据速率确保汽车控制的高可靠性,而且仅对当前的软件和应用产生很小的影响。Spansion现已开始提供配有CAN FD协议的高端MCU产品。
Spansion汽车MCU事业部副总裁Nobuhiko Akasaka 表示:“本次发布展现了Spansion致力于打造Traveo汽车微控制器家族的技术地位。我们MCU中的CAN FD接口拥有业界的性能。 版本的Traveo家族建立在我们汽车微控制器产品的良好发展势头之上,满足了客户对于更快、安全、高能效解决方案的需求。”
除了配备运行速度高达5Mbps 的CAD FD接口之外,S6J3110系列还配备一个容量为4MB的闪存,以此实现高级程序控制,还采用了55nm技术。此外,它还利用安全硬件扩展(SHE)技术提高联网汽车的网络安全和性能,并利用先进的部分唤醒技术降低功耗。
Spansion Traveo微控制器家族基于ARM® Cortex®-R5内核,专为一系列广泛的汽车应用而定制 。 在2014年5月Spansion推出该系列的首款产品, 即用于在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)中实现汽车电气化的MB9D560系列。
Spansion TraveoS6J3110系列的特性
用于车身控制的高端32位MCU: Spansion率先在其微控制器中集成ARM® Cortex-R5内核和博世公司先进的车载网络技术CAN FD(速度为5Mbps:S6J3110系列),引领业界。这不仅实现了高速汽车通信,而且兼容传统的CAN技术 (速度为1Mbps)。
车身控制采用优化宏技术(optimal macro): 该系列微控制器内嵌Spansion的顶级大容量闪存(4MB),将它作为内存使用。闪存在等待CPU访问一次后即能读取。此外,它还可以通过单个电源实现144MHz的高速运行,并且高效利用CPU性能完成内存高速访问,实现低功耗。
安全功能: 除了具备保护微控制器内数据的传统闪存安全技术之外,S6J3110系列还采用了SHE(规范版本1.1)。利用硬件和认证功能可将微控制器中的主要管理功能分离出来,这可以预防数据篡改/被盗以及对车载网络的无效访问。
部分唤醒功能: 正常情况下,当A/D转换从低功耗模式启动,CPU就被中断,系统返回到正常运行状态。之后,需要通过CPU启动A/D转换器。然而,在使用部分唤醒功能时,除了实时时钟(RTC)之外,其它器件的电源将被切断。接下来,当RTC达到指定值时,A/D转换器将被启动,转换操作无需经过CPU便可开始执行。在此过程中,如果转换结果不在所设置的值域内,CPU可能会由于受到干扰而被启动。在定期检查传感器错误时,采用部分唤醒技术可以进一步降低功耗。