来源:互联网
时间:2014-07-02
磁阻式随机存取记忆体(MRAM)或许在许多应用领域有取代 DRAM 与 SRAM 的潜力,但就连市场上家生产这种非挥发性记忆体的供应商都认为,这种取代的过程得花上好一段时间。
一份来自资料储存产业顾问机构 Coughlin Associates的报告指出,全球 MRAM 市场复合年成长率(CAGR)可达50%,包括MARM与STT-MRAM在内的整体市场营收将由 2013年的1.9亿美元,在2019年达到21亿美元。
Coughlin Associates创办人Tom Coughlin表示,MRAM一个显著的优势是能与CMOS制程相容,此外因为该制程技术成熟,相关的整合与 3D NAND 技术比起来比较不那么令人却步。他指出,MRAM技术的演进可能会追随快闪记忆体的脚步──也就是在被广泛采用以及价格下降、储存密度提升之前,先在一些利基型应用领域赢得青睐。
Coughlin并指出,STT (Spin-Torque-Transfer,自旋力矩转移)-MRAM特别能提供在读取/写入以及耐久性方面的优势。而Gartner分析师Brady Wang则表示,MRAM被发现用来做为固态硬碟(SSD)的快取记忆体,但其密度仍然太低,通常应用在工业领域。
MRAM胜过DRAM的优势在于其非挥发性;Wang表示,,就像NOR或NAND快闪记忆体一样,STT-MRAM能在没有持续外部供电的情况下保存资料,而且其耗电量很低。此外由于结构简单,MRAM的扩展性也优于SRAM,能提升微缩程度并可望进一步降低制造成本。
而Wang也指出,与NAND快闪记忆体相较,STT-MRAM能在没有中间的抹除步骤情况下,在储存0与1之间切换;而该抹除步骤在快闪记忆体内是不可少的,也增加了写入延迟。这使得设计STT-MRAM控制晶片相对比设计NAND快闪记忆体控制晶片简单许多。
Wang表示,目前市场上生产MRAM晶片的厂商是Everspin Technologies,目前产品记忆体容量为64Mb;而128Mb甚至1Gb的MRAM可能会在未来两年内问世,其中1Gb产品将可望让MARM进军消费性应用。
Everspin产品行销总监Joe O"Hare表示,其MRAM产品(该公司在5年多前就开始推出),一开始应用在工业领域;而Everspin也已看到包括工业自动化、机器人、交通运输以及医疗等应用领域对MRAM的广泛采用。不过MRAM的成长动力是来自企业储存。
随着容量提升,Everspin将MRAM视为非挥发性记忆体获得进一步采用的桥梁,在能提供媲美DRAM的性能同时,也能有更多像快闪记忆体一样的储存记忆体。O"Hare表示,随着各种新兴技术出炉,MRAM可望成为性、高性能储存技术的关键选项。
MRAM在企业储存领域的应用案例之一是RAID系统,O"Hare指出,这类应用的考量是要在电力丧失时迅速复原;MRAM被应用于储存元资料(metadata)以及储存系统资料,因此如果电力中断,系统资讯仍能被保存在非挥发性MRAM,让RAID系统能更快自我重建。
O"Hare也表示,Everspin还看到MRAM在其他企业储存领域的许多应用,那些应用不需要DRAM的容量密度,但可利用非挥发性记忆体的优势;这个市场的规模很够分量,而且并不是以价格来竞争,系统的可靠度才是重要推手。
不过Objective Analysis首席分析师Jim Handy 表示,终价格与容量密度才是决定MRAM是否能大规模取代DRAM 或SRAM的关键,虽然其低功耗特性很吸引人,但大多数企业组织并不会去做那样的整体拥有成本(TCO)估算;MRAM能在某些应用领域取代SRAM,以免除很容易出现故障的备用电池需求。
Handy指出,看重MRAM非挥发特性的产业(例如将其应用在ATM的金融业),会愿意为这种记忆体付出较高的代价;可是在目前,DRAM与快闪记忆体搭配各自的技术演进,仍扮演称职的角色,因此并没有立即性的理由被取代。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。