来源:EEWORLD
时间:2014-07-02
2014年6月30日——的半导体知识产权(IP)提供商ARM与中国的无晶圆半导体公司炬力集成电路设计有限公司(以下简称“炬力”)近日共同宣布,炬力已取得64位的ARM® Cortex®-A50处理器系列授权,其首款基于该技术架构的系统级芯片(SoC)预计于2014年年底面市,这将促使炬力成为国内推出针对平板电脑64位ARM架构芯片的IC设计厂商之一。
炬力致力于为便携式消费电子应用提供全面的便携式多媒体及移动互联网SoC解决方案。通过这项IP授权,炬力将针对平板电脑以及OTT机顶盒市场开发64位SoC解决方案。
炬力首席执行官周正宇博士表示:“我们很高兴能够获得ARM Cortex-A50处理器系列的授权,从而扩展炬力与ARM的合作关系。我们相信,在64位技术架构上的投资将有助于我们以具有吸引力的价格提供尖端高性能的产品,进而强化炬力在中国IC设计产业的地位。随着目前移动市场正从32位操作系统迅速迁移至64位,我们预期采用这次授权IP的下一代SoC产品,将能大幅提高我们在品牌与白牌平板电脑以及OTT机顶盒市场的竞争效率。”
ARM大中华区总裁吴雄昂指出:“高端智能手机与平板电脑正逐渐成为消费者的主要计算设备,这一趋势驱动了市场对于64位架构的强烈需求。炬力是ARM重要的合作伙伴,我们相信炬力在低功耗SoC的开发经验与ARM Cortex-A50处理器系列以及ARM POPTM IP的结合,将以一种令人兴奋的形式满足这项市场的需求。”
基于ARMv8架构的Cortex-A50处理器系列是ARM首款64位的处理器产品,强调与现有的32位软件兼容并可同时提供高能效的运行。这项64位IP授权将有助于炬力满足更高性能要求的应用市场,从而通过32位产品跨向64位产品的面市,强化其市场地位。