市调机构 IC Insights 指出,未来五年内,整体
半导体市场将显著回升,某些领域的年平均
成长率还可望达到两位数,特别是 NAND 快闪记忆体市场,自2011~2016年的平均年成长率为强劲,可达16.6%。
DRAM 市场也预计将会好转,2011~2016年的年成长率为9.6%,扭转过去五年来的下降局面。这两大领域将有助于整体半导体市场在2011~2016年期间的成长幅度较2006~2011年提高一倍。
其他主要市场如微处理器(MPU)和类比元件,预计到2016年也将呈现成长。另外,光电/感测器和分离元件(OSD)的总市场成长也将达到10.6%。
IC Insights表示,包括平板电脑、智慧手机以及其他可携式无线设备,将是驱动半导体产业到2016年都呈现稳定成长的主要应用。而平均销售价格的走强也将改善整体市场情况。
IC Insights指出,随着一些半导体公司关门、合并或被收购(如美光和尔必达),未来能建立300mm晶圆厂的厂商数量也随之间少。因此该产业的产能过剩局面也可望改善。预计到2016年平均销售价都将稳步上升,而2006~2011年的平均销售价则是逐年下降3%。 ( Joy Teng)