• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谷歌将手机置于多屏战略核心地位

来源:新浪手机
时间:2014-06-30

分享至:
   

  导语:美国科技博客Re/code今天刊登题为《谷歌将手机置于多屏战略核心地位》(Google Puts the Phone at the Center of Its Multiscreen Universe)的评论文章称,谷歌试图将Android系统融入尽可能多的设备,从而创造统一的使用体验,而Android手机将会成为这一战略的核心所在。

  以下为文章全文:

  野心项目

  在谷歌设想的完美世界里,人们会在包里装一台Android平板电脑,还会在手上戴一块Android Wear手表,客厅里摆着Android TV电视机,汽车里则会安装Android Auto车载系统。他们的口袋里还会放一部Android手机,负责将所有这些设备的使用体验统一起来。

  Android起初只是一个移动设备平台,但现在,谷歌将把其转变成一套横跨多个屏幕的生态系统。要实现这个目标,需要经过一系列复杂的措施,涉及数以百计的Android合作伙伴,数以千计的开发者和数以亿计的用户。


谷歌Android和Chrome平台主管桑达尔·皮采

  谷歌Android和Chrome平台主管桑达尔·皮采(Sundar Pichai)在I/O开发者大会上阐述了一个愿景,希望通过一整套相互连接的方案突破单一战略的局限。而此前几周,苹果公司也刚刚阐述了类似的愿景,只是略显封闭。

  “我们并不是在开发一套垂直集成的产品。”皮采说,“我们正在开发一套大规模的开放平台。我们正在与全球各地的数百家合作伙伴,将一款产品和一套平台引入到数十亿人手中。”

  Android已经取得了巨大的成功,也正因如此,才使得谷歌的这一计划听起来没有那么荒唐。谷歌表示,Android上月的月活跃用户超过10亿,这些用户每天查看Android设备的次数超过1000亿次。自从13个月前的上一届I/O大会以来,谷歌已经向开发者支付了50亿美元收入分成。为了更好地拓展全球,谷歌目前正在向发展中国家推广低于100美元的Android手机,首先从印度的Android One项目开始。

  四大支柱

  皮采表示,谷歌的多屏战略有四大支柱:1)背景感知、2)语音控制、3)无缝整合、4)移动为先。

  后一点(移动为先)为重要。按照谷歌的设想,Android手机将成为整个Android生态系统的大脑。这是一台强大的便携电脑,方便用户将信息和设置应用到各种设备和环境中。再辅以性能稍弱的Android设备——例如智能手表——它便可以帮助这些设备来加强Android体验。

  Android手机很有可能成为一个跳板,谷歌终可能会要求人们使用谷歌账号来通过云端连接信息和偏好。有朝一日,可能会有更多的设备拥有自己的连接,而不必通过手机来上网。但目前来看,手机仍然充当着桥梁作用。

  在Android Auto车载系统中,用户可以通过USB连接线将以安全为重的Android应用直接投射到中控台显示屏上。在型号较新的汽车上,甚至可以使用方向盘的语音按钮来下达指令,并操纵屏幕上的内容。

  这意味着支持语音控制的谷歌地图也将出现在汽车屏幕上,而且还将附带本地化搜索和实时路况信息。驾驶员可以在开车时通过语音发送文本信息,而不必退出当前的导航界面。已经有大约25家汽车厂商宣布支持这一体验,相应的车型年底前就将上市。

  Android Gear手表将固定在用户的手腕上,并将通过蓝牙与手机相连。如果手机在附近,它还可以自动解锁手机。三星和LG的Android Wear智能手表已于周三开始销售,摩托罗拉的产品则要等到今年夏天的晚些时候才能上市。

  功能预览

  智能手表的显示屏就像一个微型手机界面,可以帮助用户迅速完成一些任务。Android工程总监大卫·辛格尔顿(David Singleton)当场演示了一项功能,使用Android Wear智能手表上的Eat24应用,便可在20秒内订购披萨饼。

  “在外卖这件事情上,我很墨守陈规。”辛格尔顿说,“我上周订购披萨时,它给我发了一条通知,建议我再定一个。我可以很快查看我上次的订单,只需要再点击一下完成付款,披萨就上路了。”

  在你的客厅里,Android手机将充当Android TV机顶盒,或者即将于明年发布的索尼和夏普Android TV电视机的一个扩展。你只需要对系统说一句“《绝命毒师》”,它便可以展示一个菜单,上面列出剧集可以在哪里观看,并进一步提供其他视频和采访内容。如果你连话都懒得说,那还可以直接用Android Wear手表换台。

  这些都算不上太大的创新。语音识别已经成为亚马逊Fire TV机顶盒的重要功能,苹果CarPlay也已经率先采用了与Android Auto类似的模式,而且同样拥有很多合作伙伴。

  但创新并不是谷歌的野心所在,让自家服务无处不在才是关键。为了实现这个目标,他们必须要开发“大规模的开放平台”。至于这究竟能带来成功,还是创造新的挑战,目前还尚未可知,但却让我们得以窥见谷歌今后的宏伟蓝图。(书聿

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻