• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高空监控"居高临下" 能否"亲民"有道

来源:互联网
时间:2014-06-27

分享至:

    近日,烟台市区新安装了18处高空监控设备并投入使用,加上原有的5处,目前市区共有23处高空监控设备投入使用。据了解,一处高空监控设备控制范围可涵盖10到15个普通监控探头的监控范围,烟台市区23处高空监控设备覆盖了市区大部分主干道。通过高空监控设备看宏观,普通监控设备看局部,可以更好地实现全覆盖。随着城市规模日益发展扩大,城市环境越来越复杂,特别是超高层建筑等不断出现,普通摄像机由于环境阻挡以及摄像机本身的局限性,要完全实现基本无阻挡的全面监控相当困难,而普通云台的不稳定性更是造成了图像的质量不高,因此高空监控成为现实需要。
  高空瞭望利用其足够的高度,配合摄像机云台的性能,可以轻而易举地实现大范围的监控,以利于早发现、早出警,限度的减少灾情带来的损失。

  据悉,烟台市高空监控系统是市公安局交警支队烟台市智慧交通管理云应用平台的重要组成部分,高空监控技术可以弥补普通低空监控无法避免的环境物体阻挡、视野范围较小的缺点,从而实现基本无阻挡的大范围监控。特别是在早晚高峰,如果出现车辆排队等候的情况,交警支队指挥中心就可以非常直观地根据各路口、路段的交通情况,对路口信号灯进行调控和干预,优先放行车流量较大路段的车辆,或有其他紧急放行需要的方向,从而提高道路通行能力,确保市区畅通。

  高空监控vs低空监控

  无独有偶,不仅烟台市安装高空高清监控,早在去年,柳州城市智能交通电子监控系统开发启动的高空高清视频监控系统已初步建成,有50个高空高清摄像头可实时捕捉清晰的道路交通画面,这也是全广西首个建成高空高清视频监控系统,为该市交通环境改善发挥了重要作用。

  和普通监控相比,高空高清视频监控系统主要安装于较高的建筑物上,监控区域大为拓宽,不仅画面十分清晰,还可同时锁定多个快速移动的目标抓拍高清图像,十分有利采集有效的车辆违法证据及掌握区域路面动态信息。而此前使用的普通监控系统重点在于治安防范,所选取的安装位置一般都在道路沿线,视野范围非常有限,只能看到几百米,且画面不够清晰。

  在高空监控探头的选点上,以商圈、医院、学校、政府机关、人群聚集地、主次干道为主要监控对象,力求覆盖市区交通的咽喉要道,使其成为民警的“千里眼”,为民警进行交通疏导和车辆分流提供依据。

  高空监控为何落地难?

  高空监控系统用途广泛,效果明显,为何实际使用的范围有限呢?这和高空监控系统的实施难度密不可分,特别是其核心部分的云台摄像机系统的稳定性、望远能力、精确控制能力、夜视能力、自我保护能力是影响高空瞭望系统成功实施的重要因素,而周边配套设施的组合,特别是后端控制软件的涉设计也是影响其建设的重要因素。

  高空监控系统由于布设高度较高,一般在50米以上的高空,风速以及基础自身的晃动较为严重,因此云台的抗风能力以及自身的运行间隙控制是影响图像稳定的一个关键;由于云台摄象机布设位置较高,而目标的监控范围也至少在1km以上,远可能达到几十公里,那么如何配置摄象机、长焦距大口径镜头辅以云台的稳定性使远处的图像尽收眼底也是系统配置的一个难点。

  由于高空监控所覆盖的范围较大,普通的照明灯根本不可能实现远距离的照射,因此设备自身的低照度能力也就成为了夜间高空监控系统实施的有效手段了。这就对监控摄像机的低照度提出了一定的挑战。

  另外,架设于高空的云台摄象机如何自我清洁、防锈防雷、除霜抗冻也是高空瞭望系统中的难点,由此可见,要建好一个高空监控系统是非常复杂的。

  高空监控未来发展

  高空监控实施复杂落地难,但并非无解决之道。据了解,之前日本推出了基于一体化高精度可编程云台摄像机系统而实现的制高点监控解决方案。该方案由高清摄像机、长焦距大口径镜头、高精密云台,以及GIS控制软件组成,形成了一套真正可应用于实践的解决方案,使相关技术和项目实施中的问题得以解决。

  作为整个制高点监控解决方案核心的前端云台摄像机选择是极其重要的。有效克服普通云台摄像机的弱点是成功实现制高点监控的关键。该解决方案选择了日本高精度一体化可编程云台、松下高清晰度摄像机,以及利用独特的光学设计的长焦距大口径镜头作为整个系统的前端,有效解决图像的高解像力问题。

  然而,优秀的前端PTZ摄像机并不是构建成功的制高点监控系统的全部。用户对未来的监控系统要求是一个以数字网络技术为基础的、结合全方位的设备控制能力,实现快速反应的视频指挥系统。因此制高点监控系统也同样需要先进的后端处理平台来实现全方位的控制。真正能够发挥制高点监控系统功效的是一个以 GIS(地理信息系统)为基础,以全功能云台直接控制为手段,辅助云台全方位的控制能力实现的一个“所选即所见、所见即所现”的视频指挥系统。针对一个制高点监控的区域环境,可以首先建立该区域的GIS系统,以形成一个监控范围的数字化地标。

  另外,为了解决制高点监控中夜间监控照明的问题,该方案采用了专门为低照度环境而设计的激光辅助照明产品,该产品配合超低照度、高清晰度摄像机,以及配套的大孔径专业镜头,结合专门设计的云台、防护罩,可以使夜间的图像变得清晰可见。

  随着全景高清摄像机的发展,全景高清摄像机点面系统在高空监控中采用的越来越多。佳信捷的全景高清摄像机点面系统,可提供180度超宽全景视图,广监控视野宽度可达4公里,全景摄像机监控画面画幅宽广、直观连续,可提供嫌疑人员、车辆、聚集人流等的完整的运行轨迹,方便布控、行为分析和后台图侦,监控人员可以轻松的掌握全局态势,当需要了解细节信息时,通过在全景视频上点选某一区域,可立即获取经过放大后的区域的视图,从而获取细节信息。单个全景高清摄像机提供的图像至少相当于原有4路传统摄像头,摄像头数量的减少也降低了建设和运维的成本,非常适合高空监控。

  小结:

  高空监控虽然受客观因素的限制目前发展并不理想,但是随着相应解决方案和产品的问世,安防技术的升级,高空监控未来市场前景大好。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻