• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

六串流MU-MIMO平台加持 Wi-Fi传输率三级跳

来源:新电子
时间:2014-06-27

分享至:

  现今每个家庭平均有七个Wi-Fi连线装置,预测到2017年将增长到十一个,如此庞大的资料串流需求,促使Wi-Fi晶片商不断开发更高速、高频宽的无线接取/连接方案。瞄准此一趋势,博通(Broadcom)于日前推出六串流802.11ac MU-MIMO平台--5G WiFi XStream,可望让Wi-Fi传输速率一举飙破3.2Gbit/s。

  博通无线连线组合方案事业部副总裁暨总经理Rahul Patel表示,全球视讯串流需求正急速成长,预估至2017年,网路流量平均将达到865Tbit/s,这相当于有七亿两千万人口同时在无线串流高画质影音内容,如此庞大的需求将驱动无线连接方案往更高频宽、传输速度更快的方向迈进。

  Patel进一步指出,为了提供更好的无线传输效能,802.11ac标准已成为Wi-Fi领域新显学,它不仅能提供比802.11n快三倍的传输速度,网路覆盖范围更多出两倍,电池续航力亦优于802.11n约六倍。

  目前,博通在802.11ac路由器市场,已抢下超过八成市占。不过,该公司并不满足于此,日再推出六串流802.11ac MU-MIMO平台--5G WiFi XStream。Patel指出,相较于其他四串流的MU-MIMO设计,5G WiFi XStream在速度上可比MU-MIMO路由器和闸道器要快上50%,且传输速率更将上冲至3.2Gbit/s。

  据了解,博通5G WiFi XStream系由两个5GHz无线电和一个2.4GHz无线电,及具2.96GHz处理能力的五核心(Penta Core)中央处理器(CPU)设计而成,并透过5GHz频段中同步的多通道功能,可在160MHz频宽提供六个802.11ac串流,以支援美国联邦通讯委员会(FCC)日前授权开放的新频谱。

  此外,该方案亦能自动将共存的802.11n与802.11ac Wi-Fi装置区隔成不同的频率,并透过SmartConnect软体来确保每个Wi-Fi装置能在三个无线通道中,选择的频带来运作;而先进智慧型服务品质(iQoS)软体则能识别各种资料传输的流量并分配适当的频宽,如可将频宽优先分配给诸如Netflix或YouTube等应用,而如档案下载等其他应用则之后再运作。

  据了解,博通在Wi-Fi装置市场拥有45.8%的市占率,而新推出的六串流MU-MIMO平台则可望助力其进一步扩展市场分额。Patel透露,博通的六串流MU-MIMO方案,目前已获得全球前五大路由器公司采用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻