来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-27
除了诸如默认支持ART模式、引入64位寻址、加入省电模式等一系列增强,全新的Android L让人关注的还有一点,那就是Material Design设计语言的运用并带来的UI大变化。从视觉上来看,新版系统更加扁平化,图标样式更加丰富,而且色彩比以往更加华丽。即便是小到一个按钮,谷歌也尽可能的加入动画反馈使其更加生动。
以下从设置界面、应用等多方面全方位将二者进行了对比,Android L(左)、Android 4.4(右),看看Android L看起来和目前的Android 4.4到底有哪些不一样。
设置界面
音量设置
字体大小设置
搜索框和输入法