来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-27
智能家居经过近30年的发展,囿于技术方面的限制一直没有得到普及。不过,近年来随着智能手机的发展和移动互联网、物联网的逐渐普及,促使智能家居似乎已经进入到爆发的前夜,但为何其仍未能破茧而出,大踏步地走入百姓家中?业内人士分析表示,其中一个很重要的原因是技术标准的不统一,这让智能家居产品只能各自为战,无法实现互联互通互享,从而制约了其发展的脚步。
无统一标准
智能家居行业目前被称为处于“烂摊子阶段”,各产品根据功能的不同采用各自的标准。就智能家居的无线标准而言,目前主流的就有WiFi、Zigbee、Z-Wave、电力载波和蓝牙5种。在国内,智能家居无线接入方式多沿用国际上的标准,也是多种方式并存,其中Zigbee技术因近距离、低复杂度、低功耗、低速率和低成本等优势,成为国内外被采用多的技术。
智能家居的特点就是控制的系统性,一个终端可以控制全部的家具、家电产品,但由于没有统一的生产标准,导致设备使用的是不同的无线协议,相互间不兼容,只能各自为战,产品间根本谈不上系统性和完整性。
在苹果HomeKit应用的发布会上,苹果的软件工程副总裁克雷格仅用了一分半钟的时间来介绍它的用途,即成为设备连接中心。苹果之所以让HomeKit应用实现这一功能,就是因为苹果深知,若仅是设备的单独运行,不能很好地帮助用户控制家居设备,只有把设备全部连起来,才能实现真正的智能家居。克雷格表示,HomeKit将使用通用协议,以帮助设备间的彼此通信,使它们安全地与i-Phone手机或iPad连接。
苹果主要的竞争对手谷歌曾经在2011年推出了Android@ Home系统。谷歌在介绍该系统时表示:“虽然这一系统需要一个硬件中心来与谷歌的无线 网络协议 合作,但它还是能够让用户控制家中所有智能的东西。”然而谷歌在做介绍时,并未提及该系统所使用的标准,只说是基于家庭自动化900MHz频段技术,并表示:“这个标准将是全新的,很省电的。”
在Android@ Home系统的发布之初,业界对其抱以很大期望,但此后它却销声匿迹。早在谷歌推出该系统时就有专家指出,谷歌所需要的并不是目前合作愉快的手持装置或是PC产业的支持,而是推动900MHz家庭自动化通讯标准出台,并让家电产业接受这项标准。业内专家表示,用于家庭自动化的无线技术大致要满足以下几个特性,即低功耗、稳定、穿透性强,至于传输速度则不是这类应用的重点。
虽然标准的制定者、 芯片 的制造商一直都在力挺自己的那套标准,但由于厂商们对家庭自动化“各怀鬼胎”,再加上实现家庭自动化可能会牵涉到建筑产业 (许多家庭自动化是由建筑商自行将传感器与家电整合而成),所以人们才只看到业界一直在喊家庭自动化这个名词,而没有看到统一的标准出台。在这一状态下,智能家居处于割裂状态,无法实现互联互通互享。