• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera与Cavium合作

来源:EEWORLD
时间:2014-06-25

分享至:

    可立即部署实施的解决方案采用了Altera的Interlaken旁视IP以及Cavium的NEURON搜索处理器。

    2014年6月24号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,其Interlaken旁视知识产权(IP)内核通过了测试,与Cavium的NEURON Search™处理器兼容。

    这一可立即部署实施、经过预先验证的解决方案为网络OEM提供了低延时、高性能数据包接口,适用于包括路由器、交换机、防火墙以及安全存储在内的多种网络应用。Interlaken旁视IP内核目前以Altera系列同类IP内核组成的形式提供,经过优化,集成在Altera Arria® 10和Stratix® V FPGA中,具有性能优异、延时低和面积利用率高等优点。

    Altera基于FPGA的Interlaken旁视解决方案实现了数据通路器件与旁视协处理器之间的互操作,其传送速率高达300 Gbps,性能达到每秒5亿数据包以上。Interlaken旁视IP不但性能优异,而且还提供软核逻辑和硬核逻辑模块,客户能够非常灵活的进行用户接口、通路和数据速率配置,提高了集成度。
Altera与Cavium使用Stratix V FPGA和NEURON搜索处理器,测试并验证了Interlaken旁视解决方案。低延时数据包接口以及可扩展存储空间支持实现高性能、大容量访问控制列表(ACL)与数据包分类应用。Altera提供了互操作性报告,介绍了使用Altera Interlaken旁视IP内核与Cavium NEURON搜索处理器的测试方法以及性能标准。

    Altera软件和IP市场部总监Alex Grbic说:“Altera同类的IP内核设计实现了业界性能、低延时和少资源占用。我们与Cavium合作,演示了我们产品之间的互操作性,我们的客户能够充满信心的使用业界的解决方案。”

    现在已经开始发售Cavium的NEURON搜索处理器系列,主要面向多种高性能L2-L4网络搜索应用。搜索处理器系列支持1百万条IPv4和IPv6规则,每秒实现数百万次搜索,功耗不到20W。NEURON搜索处理器在存储规则和指定规则表格式方面非常灵活。

    Cavium的NEURON搜索处理器产品线产品市场总监Weishan Sun说:“Altera与Cavium的数据包分类方案是我们客户所需的低风险高性能协处理解决方案。Altera的Interlaken旁视IP结合Cavium的NEURON搜索处理器,是一种易于集成的解决方案,与没有经过预验证的硬件方案相比,支持我们的客户快速启动电路板开发,节省了宝贵的工程时间和材料。”

供货信息
    Altera目前可以提供Altera的Interlaken旁视IP内核以及互操作性报告。如果需要互操作性报告,或者有关于IP许可的问题,请联系您当地的Altera销售代表。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻