• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

64位/8核CPU后 手机处理器去向何方?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-24

分享至:

近来,手机主     芯片    公司都将目标瞄准了端的64位、8核处理器,特别是传说中的四大A57+四小A53,这种不可想象的高配置竟然在手掌大小的智能手机上被应用了,因为ARM Cortex A57早是ARM公司的美国团队为服务器设计的架构,可想性能有多强大,但是功耗也是“够强大”。现在,通过在的20nm工艺上实施,四大A57+四小A53的高通骁龙810已宣布将在2015年上半年投入商用。这让业界很多人不仅担忧,手机处理器如此快速的发展,后面的方向在哪儿?

 让我们先简单看看高通骁龙810的强大功能,如下图。这里强大的不仅是8核64位CPU,还包括它的外围功能,比如摄像头是目前设计的双14-bit 吞吐量,可支持图形传感器达5500万像素。内存支持的LPDDR4,因为更高的访问带宽,可以实现不仅支持移动终端上的4K显示,也支持外置设备的同步4K显示,也就是说,用户可以在一款810处理器的手机上看4K的影片,同时也可以透过HDMI接到一个4K的电视上播出。当然,通信方面,也到了目前的商用技术,采用第四代CAT 6 LTE Advanced世界模调制解调器,可达3x20MHz载波聚合,支持下载速率达300 Mbps。支持3x20MHz载波聚合在中国很重要,因为中国市场需要很大的弹性,尽可能聚合不同频段的带宽才能够让速度增加到快达300Mbps。

 那么,骁龙810以后的路在哪儿?手机处理器硬件的快速迭代好像已到头了,是这样吗?我带着这些疑问与美国高通技术公司负责骁龙处理器的市场营销总监Mark Shedd进行了探讨,确实,他也表示到了骁龙810以后,处理器更新迭代的速度有可能会慢下来。后面会如何发展?

 高通会出自主的64位内核架构吗?

 Q:在发布“骁龙810”这样一款处理器后,它实现了64位的配置即4核A57+4核A53,功能甚至比目前很多在用的PC处理器还要强大,智能手机处理器今后将向什么方向发展?

 答:

 对于骁龙810来说,我们在big.LITTLE组合中充分发挥了ARM 64位内核的作用。我们觉得它既能满足中国市场的需求,也能满足全球市场的需求。同时,我们也在开发我们自己的自主架构。我们的自主架构不依赖于big.LITTLE架构,而是依赖于每个单独的内核,这些内核能够像Krait架构所使用的异构方式独立升降功率。我们希望,将来我们将能够在两种架构上都获得好的收获,我们将根据具体情况,确定某款产品是使用ARM标准技术,还是使用我们自己的自主架构,以满足总的市场的需求。

 未来的方向是充分利用64位和ARMv8-A ISA,向低功耗和高性能CPU内核的方向发展。此外,我们始终相信,要成为紧密集成的系统并向前发展,SoC中的其他组件同样重要,我们不相信CPU是的要点。在SoC中,其他组件将同样重要,如GPU、DSP和多媒体引擎,以便为用户体验带来尽可能多的价值。当然,重要的,将是通信领域,包括调制解调器和Wi-Fi通信技术等。

 Q:你们的自主架构比 big.LITTLE架构有何优势?

 答:

 我们相信,我们自己的架构将非常具有竞争力。我们一直都专注于为移动设备进行优化,而ARM架构则向许多不同的市场优化。我们力争把我们的架构为轻薄的终端而优化,以适应手机和OEM的设计。我们力争把我们的架构推进到更远的前沿,所以,除了big.LITTLE外,我们用其他设计进行实验,达到更高的性能和低功耗。

     ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(     富昌    )、     Avnet    (安富利)、     Arrow    (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻