• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Surface Pro 3感受:不是平板 还是变形超极本

来源:新浪科技
时间:2014-06-24

分享至:

微软对Surface Pro 3的定位是“替代笔记本”的产品
  新浪科技 郑峻 发自美国硅谷

  前言: 微软第三代平板电脑Surface Pro 3即将在美国上市,中国可能会在8月发售,起售价格5688元。在实际使用数周之后,我的个人感受是,这更像是一部可拆卸键盘的更加轻薄的超极本,而不是普通用户所熟悉的平板。微软也将第三代Surface的定位调整为“替代笔记本”的产品。

  平板电脑该是什么样的?关于这个问题,苹果和微软显然有着不同的答案。

  在苹果看来,iPad是一个消费内容为主的设备,是不同于笔记本的新设备,强调的是轻薄便携、电池持久和丰富应用。而微软设想的平板电脑,从一开始就是兼顾生产力的产品,是一种轻薄形态的笔记本,所以微软平板总会带一根触控笔。

  虽然微软早在2001年就发布了他们的平板电脑Tablet PC,但真正让平板电脑普及的却是2010年苹果推出的iPad。在iPad已经完全占据市场主导地位,平板电脑开始直接冲击PC销量之后,微软也在2012年发布了自有品牌Surface系列,包括基于Arm架构的Surface RT和英特尔芯片的Surface Pro两款产品。

  虽然代Surface产品销量惨淡,但去年第二代Surface发布后,微软平板的销量已经有了明显提升,或许这也与降价促销不无关系。微软显然对Surface产品给予了很高期望与重视。因此距离第二代Surface发布才8个月,微软就发布了第三代Surface,但这一次只有Pro 3。

  对手是苹果Air

  Surface Pro 3依然是微软一贯坚持的平板思路:一款替代笔记本的产品,一款全性能的生产力设备。所以,在微软看来Surface Pro 3的对手不该是iPad这样的轻量级产品,而是苹果素以轻薄著称的笔记本Macbook Air。整场发布会,微软都在拿12寸的Surface Pro 3与苹果的13寸Macbook Air做比较,尤其是外型轻薄程度。

  在美国的科技产品发布会上,记者同行几乎清一色都用着Macbook,而且其中绝大多数都是Air。微软在Surface Pro 3发布会上也拿这一点来做文章,大屏幕的镜头多次扫到底下媒体膝盖上的一个个白色苹果Logo。显然,微软非常希望Surface Pro 3可以取代Macbook Air成为科技记者们的标配。

  抛开微软与苹果不同的操作系统,无论是硬件参数还是外型设计来看,Surface Pro 3也确实可以与Macbook Air掰手腕。可以看出,在Surface进入第三代之后,微软延续了“第三代产品才像样”的优良传统,体现出了顶级的工业设计与硬件制造水准。Surface Pro 3的确是目前市场上好的12寸设备(包括笔记本与平板)。

  微软曾经在发布会上用Surface Pro 3与Macbook Air在天平上比重量。Surface Pro的重量只有800克,的确比Macbook Air要轻不少(11寸1008克,13寸1350克),不过,这种对比稍微有失公平,因为如果加上300多克的键盘盖和触控笔的话,其实两者的重量也差不了太多。

  Surface Pro 3的硬件配置也和Macbook Air相近,都使用了英特尔第四代Core i5和i7芯片,Surface Pro 3还多了更加普及版的i3配置。从本质上说,微软令人惊讶地将一个12寸触控屏超极本压缩成了一个可拆卸键盘的平板设备。至少在配置上,Surface Pro 3的性能几乎与普通超极本没有任何区别。

  Surface Pro 3厚度只有令人惊讶的9.15毫米,这已经是主流智能手机的厚度了。镁合金外壳的使用极大的降低了产品重量,得以造就了800克的超轻重量。如果要对比Macbook Air的话,Air的铝合金外壳金属质感更强,而Pro 3的镁合金则胜在轻薄。

  强大配置与屏幕

  得益于强大的芯片配置,Surface Pro 3在跑一般的软件时几乎没有任何迟疑,即便是LightRoom 4也相当顺畅。我可以非常放心的像用超极本一样用Surface Pro 3,进行各种操作。不过,或许是因为我手里的Surface Pro 3还不是正式上市版本,偶尔也会出现死机的情况,风扇也经常响起。(Surface Pro 3的风扇设计的非常精致小巧,但这也会影响散热效率,发热的问题还是明显的。)

  Surface Pro 3不仅屏幕从10寸扩大到12寸,屏幕比例也从16:9变成了3:2。16:9更适合看视频,3:2则侧重于阅读与工作使用。在阅读网页和电子书的时候,Pro 3就像是一本高清电子书。或许是因为这个原因,Pro 3上的Windows按键也从原先的底部边框转移到了右侧边框。

  Surface Pro 3相对Macbook Air的优势是那块12寸的高清显示屏,分辨率达到了2160*1440,而苹果Macbook Air一直没有采用Retina显示屏,分辨率只有1440*900(13寸Air)。鉴于苹果并没有在今年的WWDC上发布Retina版的Air,看来Surface对Macbook Air的巨大屏幕优势,至少可以维持一年时间。

  Surface Pro 3的这块高清屏确实带来了明显的视觉体验提升。在一年前转用Retina版Macbook Pro之后,我也很难再适应非高清分辨率的笔记本,而Pro 3的屏幕显示效果让我觉得非常细腻,丝毫不输给苹果Retina版的Macbook Pro。无论是看网页还是看杂志或者电子书都非常舒服,IE 10加入阅读模式也提高了网页阅读的视觉体验。

  Surface Pro 3的屏幕扩大到12寸,或许是为了针对工作用途为主的用户。如果是做笔记本使用,这款屏幕没有任何问题。但如果当做平板来用的话,我还是会觉得Pro 3太大太沉。抱着12寸的设备来看书,这种体验我个人觉得很奇怪。(个人更为期待8寸的Surface Mini,只是微软没有在这次发布。)

  更适合腿上使用

  Surface Pro 3对前两代的支架进行颠覆性的改进,除了原先的30°角支撑外,新支架还可以进一步后仰到150°角。这一改进使得Surface Pro 3除了可以立在桌上使用之外,还可以更加舒适的放置在膝盖或腿上,增加了Surface Pro 3的使用场景。

  在实际使用中,Surface Pro 3的确可以平稳的放在大腿上使用,就像是一款超级轻薄的笔记本一般。但第三代Surface Pro还是存在着发热明显的问题,如果是在夏天穿着薄单裤的时候,大腿会明显感受到来自机器的温暖。虽然还没有到发烫的地步,但夏天使用这款设备并不舒适。

  Surface Pro 3还更新了超薄键盘Type Cover。为明显的变化就是加大了触控板的面积,这使得用户在Surface Pro 3桌面模式操作时,可以较为精准的进行操作。相对于前代Type Cover,Surface Pro 3的超薄键盘还改进了按键的触感和弹力。

  但总得来说,如果把Surface Pro 3作为平板的话,那么Type Cover就是目前市场上出色的平板外接键盘。但如果把Surface Pro 3当做笔记本来看的话,那么Type Cover的触感可能只是普通的笔记本键盘。当然,这种差距是外观设计限制所造成的。如果是长时间使用的话,建议还是再外加一个鼠标。

  Surface Pro 3的超薄背光键盘还是延续了多彩时尚的外观设计。这是我见过好看的外接键盘,而且键盘左侧还附带了一个触控笔套,避免用户丢失那支标配的触控笔。这个设计非常实用。这款键盘还有一个问题,向下的绒面由于经常接触桌面,比较容易变脏。

  有了这款键盘,Surface Pro 3得以从一款平板变成完整功能的笔记本。不过,Surface Pro 3的标配并没有附带这款键盘,用户还是需要额外花130美元(国内售价988元),才能拥有微软所说的一款“可以替代笔记本的平板电脑”。个人觉得,如果微软能够将这款超薄键盘设为标配的话,会更加吸引用户。

  电池略感失望

  Surface Pro 3还升级了手写笔,不支持前两代的手写笔,好在微软此次将手写笔列为标配。这第三代手写笔使用了一节AAAA电池,没有采用此前触控笔的Wacom技术,触感从原先的1024级降到了256级。如果是绘画等高精度需求的话,或许会感受到笔操作精度的不同。

  但第三代触控笔的优点是,只要轻按触控笔顶部,Surface Pro 3就会自动打开OneNote应用,用户可以在两秒之内就用Pro 3开始手写记笔记。而在Surface Pro 3打开摄像头的情况下,触控笔也可遥控拍照,照片也会存入OneNote应用。这个功能对于媒体记者来说非常的实用。

  电池是用户为关心的参数。按照微软官方宣传,Pro 3的电池可以坚持9个小时网页浏览。但在实际使用中,如果持续播放音乐不进行其他操作,Pro 3的电池可以坚持7个小时左右,并没有达到微软所说的理想状态。

  而如果是正常持续使用(比如说看看网页、上上微博、听听音乐等,但不玩游戏),在屏幕保持常亮的情况下,Pro 3的续航时间可能在4到5个小时之间,视不同操作而定。在电池续航时间方面,Pro 3实际上也是一款超极本的水平。

  这个续航水平显然无法与苹果iPad或者Macbook Air超过10个小时相比,但考虑到Surface Pro 3那块12英寸的2K屏幕和超薄的机身,也算是过得去。不过,如果用户不带电源的话,Surface Pro 3显然是满足不了一天工作要求的。

  本质还是笔记本

  Win 8操作系统的特点就是融合了桌面和平板这两大截然不同的界面。在使用Surface Pro 3时,我也更加习惯进入桌面模式,像用笔记本一样去操作。只有阅读Kindle电子书、看Flipboard杂志、手写记录笔记等少数操作才让我想到会进入平板界面。Win 8平板应用数量并不算多,但因为用的少,所以也没太大感觉,与iPad应用的质量差距才是让我想吐槽的地方。(自黑一下,微博Win 8客户端功能与网页版或者iPad版就差距很大。)

  微软对Surface Pro 3的官方定位是“可以取代笔记本的平板”,但在发布会上微软Surface项目负责人曾说“Surface Pro 3是一款看起来像平板、偶尔可以用做平板的笔记本”。我觉得这个定义比较准确,如果作为平板,Pro 3依然价格太贵、太大且沉、应用太少、电池不够,完全不是iPad的对手。但如果作为笔记本来看,Pro 3就是一款更加轻薄的触摸屏超极本,只是拆卸了键盘而已。

  Surface Pro 3的发布会上就可以看出这一定位。微软一直在拿Pro 3和Macbook Air对比,而都没有提到iPad这样的纯平板产品。而微软更多提到的一个数据是,96%的平板用户同时还拥有笔记本。微软希望Surface产品可以让这些用户不再需要同时拥有平板和笔记本。


  苹果CEO库克曾经嘲讽Surface Pro设备试图融合平板与笔记本是“冰箱和烤箱的混合体”,是必然会做出妥协的产品。Surface Pro 3证明了微软可以做出和苹果一样设计精美、制造精湛的产品,但这款产品实际上还是笔记本,只是偶尔可以用作平板。

  或许微软想通过Surface Pro 3向OEM伙伴展示Windows设备的未来,但这款产品如果大卖,实际冲击的还是合作伙伴们生产的超极本,而不是苹果iPad或者Air的用户。

  Surface纽约发布会结束两周后,我在另一个活动见到一位一起参加发布会的同行。这次陪他报道活动的设备已经不是Macbook Air,而是Surface Pro 3,只是还加了一个微软Arc鼠标。“对Surface Pro 3的感受如何?”我问。他说,“我已经很久没有对Windows设备感兴趣了,Surfcace Pro 3让我重新有了兴趣”。

  我又问,“你一般都怎么使用?”



















































































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻