来源:工商时报
时间:2014-06-23
近年各季手机面板出货
NPD DisplaySearch指出,第1季手机面板出货量为4.41亿片,相比去年第4季的4.84亿片下降了3%。不过受到苹果等国际品牌出货减少,大陆手机市场走强所影响,手机面板供应商排名有了较大的变动。三星仍维持市占冠军,但大陆面板厂京东方排名跃升至第二位,而夏普则是排名第三。
由于淡季效应,每年第1季手机面板出货量总是较为疲弱,2014年也不例外。根据NPD DisplaySearch手机面板报告指出,继去年耶诞节和今年新年达到出货量顶峰后,2014年第1季手机面板出货量出现了季节性下降,不过HD(720p)和FHD(1080p)面板出货量持续走高。
第1季手机面板出货量为4.41亿片,相比去年第4季的4.84亿片下降了3%。HD手机面板第1季的出货量为6,700万片,比去年第4季的5,300万片增长了27%。而FHD手机面板第1季的出货量为5,700万片,比去年第4季的4,300万片增长了32%。其中大陆市场是关键,因为一些大陆智慧手机品牌如小米、华为和Oppo实力强劲,而且随着4G LTE牌照的发放,这些品牌纷纷采购HD手机面板。
随着HD和FHD面板出货量的上升,金属氧化物(Oxide)和低温多晶硅(LTPS)技术的TFT面板出货量也有所增长。第1季LTPS面板的出货量增至9,800万片,比去年第4季的7,200万片增长36%;Oxide TFT面板的出货量从去年第4季不足100万片增至第1季的近800万片,而夏普是的Oxide TFT面板供应商。
NPD DisplaySearch指出,三星显示仍居手机面板市占冠军,第1季出货4,800万片,其次是京东方,出货量4,410万片,第三位是夏普,出货4,200万片。同时,三星显示继续主导AMOLED面板出货,但其他面板厂商开始投资AMOLED面板制造。