来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23
去年OPPO N1的诞生让我们看到了手机拍照方式的变革,差异化体验优势明显。可206°旋转的摄像头,并且将前置摄像头和后置摄像头合为一体,程度上避免出现取景的死角的问题,将N系列的至美一拍体现在角度之美。而近日OPPO 4G全明显家族亮相,OPPO宣布将停止研发3G产品、全面进军4G,为此推出了支持4G网络的OPPO N1 mini,凭借创意的旋转摄像头、小巧的外观,N1 mini也许又将成为一代创意拍照神器。
既然是mini版,那么我们就与OPPO N1进行一个简单的参数对比,这样可以直观的看出两者之间的差别。
OPPO N1 mini采用5英寸屏幕,比N1更小巧,重量轻了63g,但该机不仅仅是缩小版的N1那么简单,结构部件缩小带来了更大的设计和制造难度。除了一贯的白色款,还新增清柠黄以及冰幻蓝两种颜色。另外,该机提供1300万像素索尼IMX214第二代堆栈式摄像头,搭载高通骁龙四核处理器。下面我们通过具体的评测来详细的了解一下OPPO N1 mini的表现。
OPPO N1 mini同样采用了旋转摄像头,看起来就像是N1的翻版,但不仅仅是缩小版的N1那么简单,结构部件缩小带来了更大的设计和制造难度,特别是天线等带来了不少难题,并且转抽零件数量增加到了72个,这意味着零部件更加精致。
▲机身正面
OPPO N1 mini的屏幕尺寸缩小至5.0英寸,重量也由213g降为150g,足足减轻了63g,这样的大小非常适合手小的朋友使用,并且为单手操作带来了可能。
▲机身正面上方