• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新iMac性能测试:性能降低近一半

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23

分享至:
  • 苹果在近日发布了一款全新的低端iMac一体机,售价为7988元,拥有21.5英寸1080P屏幕,处理器则缩水为1.4GHz主频的双核酷睿i5处理器、显卡降级至英特尔HD 5000、硬盘则为500GB。显然,这是iMac低端化的一个信号,相比酷睿i5版本(2.7GHz),2600多元的价格降低或许会吸引一部分预算紧张的用户。不过,性能的缩水在所难免,那么新款低端iMac到底缩水了多少呢?一起来看看硬件测试成绩。

    Speedmark 9跑分测试成绩

    可以看到,1.4GHz双核、500GB版本的iMac综合得分仅为116分,而2.7GHz的酷睿i5版本则为179分,2.9GHz酷睿i5则为211分,性能的差异还是相当明显的。相对来说,同样采用1.4GHz双核处理器、但内置1TB混合式硬盘的新版iMac(此型号在国内苹果商店暂未出现)要更出色一些,主要是由于混合硬盘内置了几个GB的闪存作为缓存,提供了更快的存取速度。

    综合性能测试只是一个部分,在实际的应用体验中,性能差异也是较为明显的。距离来说,向1.4GHz主频500GB的新版iMac导入一个6GB的文件夹,耗时151秒才完成操作;而相同的操作在1TB混合硬盘版本中仅需要67秒,酷睿i5版本则更快一些。

    文件传输性能测试

    后,我们还将新款低端iMac与低端Macbook Air进行了对比。它们都采用了1.4GHz主频的双核酷睿i5处理器,但由于Macbook Air采用了高速闪存存储,所以整体速度还是要高于前者。不过,新款低端iMac的8GB RAM能够分配更多显存,所以图形性能略好。但总体来说,新款低端iMac的性能还是要低于Macbook Air 17%左右。

    图形性能测试

    总得来说,新款低端iMac并不是一款性能强大的一体机,从某种程度上来说是新Macbook Air的大内存+机械硬盘版,不适应于繁重的生产力及密集图形处理应用。当然,外观设计方面还是一如既往地精良,至于如何取舍,还是要看日常使用计算机的主要目的。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻