来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23
OFweek 电子工程 网综合报道:华为海思麒麟920出现,感觉华为这次总算是搭上主流的顺风车了。乘着自己在通信方面的积累,发挥自己特有的优势,直接把CAT6载波 芯片 搬到芯片上来了。这不得不说是一种进步,刨掉高通,英特尔,博通这些优势厂商,三星展讯联发科大唐联芯这一块确实还没赶上来。
有群逗比们又开始吹各种完爆,跑分超越高通805,功耗比四核低,CAT6秒杀805之类云云。这些吹牛逼的货们估计到现在连什么是SOC以及CAT4和CAT6的技术区别是什么都不清楚,就开始大吹特吹让人作呕。下面开始对比下麒麟920和高通805的水平:
1.高通骁龙805处理器基于Krait450四核架构,也是款每核心频率高达2.5GHz的移动处理器,并支持高达25.6GB/s的内存带宽。
2.处理器还搭配了的Adreno420GPU,其影像处理能力按照高通的说法,要比Adreno330GPU提升了40%。
3.高通骁龙805是款在系统层面提供4K影片录制、播放的处理器,并增强了双摄像头影像信号处理,并在提升性能和多任务的情况下,还具备更低的能耗。
4.MDM9x25芯片组是款支持载波聚合(可以将不同的频谱聚合在一起)和拥有Cat4LTE规格LTE-A技术的通信芯片,能够带来高达150Mbps下行速率以及更出色频谱兼容性能。而GobiMDM9x35数据芯片则在搭配WTR3925芯片的情况下,可以在LTE-Advanced网络下实现300Mbps的下载速度。
5.处理器所搭载高通VIVE802.11ac双频Wi-Fi芯片,还提供高达600Mbps的速度,这样即便流媒体播放4K视频也将会成为可能。
参数上完了我们开始详细的分析:
1.高通805CPU的性能直接基于Krait450四核架构,这个架构直接根据ARMA15的改良架构,性能方面相对于801有一定的提升。但是具体提升多少现在还不清楚,但是根据之前801相对于高通800性能提升14%来看,从控制功耗的角度来看,综合来看估计比800提升20%左右是可能的。因为目前同样是28纳米HPM架构,在没有新的制程提升下,性能不会有太大的提升。这个华为也是一样,在制程技术没有改良的情况下,A15的功耗还是比较高的,在控制功耗的前提下,估计多性能在高通800和801之间,完爆805那是痴人说梦。
2.再来说说GPU方面,高通805搭载了Adreno420GPU,性能比Adreno330提升40%,玛丽T628MP6的水平也只相对于高通Adreno330的水平。至于华为搭载6核心觉得可能性不大,估计也就4核心勉强干到Adreno320的水平,至于好坏大家基本都明白了。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。