• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

DSP/MCU会给未来手机带来怎样的惊喜?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23

分享至:

1.DSP/MCU给未来手机带来憧憬

如今,智能手机的普及率越来越高,人们对手机的需求量也越来越大。但对于手机厂商来说,竞争却越来越激烈。制造一款同质化的产品并不难,但想要自己的产品能长久地在市场中存活并不是一件简单的事情。对于理智的消费者来说,价格和硬件配置已经不再是决定他们购买手机的主要的因素,同等价格能够获得更好的使用体验的产品才是真正能在市场中站住脚的产品。

  DSP/MCU会给未来手机带来怎样的惊喜?

   在前面的几篇文章中,我们从原理以及实际应用角度和大家聊了智能手机DSP(数字信号处理器)和MCU(微型控制单元)的话题,相信大家对自己手机中的硬件应该有了一个新的认识。

   通过DSP和MCU的加入,可以让厂商制造出有自己想法在其中的手机产品,一款区别于其他产品,并能给用户带来极致体验的产品。在未来,DSP和MCU在智能手机中还能有怎样的发展呢?

2.CPU集成更多DSP功能

   在此前的文章中,我们给大家介绍了不同DSP芯片给手机在不同方面带来的体验的提升。虽然手机的部分功能得到了增强,但对于手机的整体负荷来说,这无疑是增加的。即便能保持功耗不增大,也需要手机厂商与芯片厂商进行合作,通过复杂的实验来实现这样苛刻的要求。由此看来,将DSP极致的功能集成到手机的CPU中是个很好的解决方案。而这种想法在目前的芯片产品中已经得以实现。

   在高通骁龙处理器中,DSP是一个关键的组件。它旨在成为低功耗的处理核心,为骁龙处理器的多种音频功能提供支持,并与骁龙处理器的CPU和GPU密切合作,帮助骁龙处理器有效地提供的用户体验和全天候待机。

  骁龙800芯片结构

   得益于专属ISP芯片和GPU,在多媒体方面,骁龙处理器可以支持4K视频的拍摄和播放,轻松解码全高清视频,同时支持4K超高清屏幕和4K超高清输出,Snapdragon  Audio+通过仿真器和低音增强,营造出3D环绕立体声。

   处理器的集成让专业级的体验可以直接呈现在你的面前。当然厂商也可以根据自己产品的需求和定位对这些功能进行选择,让广大消费者能够很轻松地购买到一款心仪的手机。

3.MCU功能更加丰富

   在苹果iPhone 5s推出M7协处理器后,这种MCU微处理器的关注度就越来越高。微处理器与DSP相比结构更加复杂,从目前的情况来看,不管是M7协处理器还是Sensor Hub主要集成的都是陀螺仪、加速器、传感器等集成在这个微型处理器中,即便CPU不工作的时候,通过协处理器也可以采集数据。

黄色部分就是苹果M7协处理器

   在未来一方面微处理器中多种传感器采集的数据可以进行更进一步的处理。通过开放API接口,将数据与软件应用结合,为用户带来更加精准的功能反馈。

   另一方面,微处理器中可以集成更多的传感器,除了前面提到的陀螺仪、加速器外,未来可以将感受体感的感应器集成在其中。这样手机在黑屏待机状态下通过手势操作可以实现很多的功能,增强了手机的实用性,也给消费者带来了新鲜的使用体验。

   相对于DSP,MCU的改进要更复杂一些,但这方面的尝试和创新无疑将成为未来产品区别于其他产品立足于市场的重要砝码。

写在后:

以上我们从DSP和MCU两个方面和大家畅想了未来的手机还能带给我们怎样的体验。其实在未来智能手机的处理器分级将更加明显,而相同处理器产品之间的差别主要就通过DSP和MCU的部分来进行区分。随着用户越来越重视智能手机的体验,通过DSP和MCU丰富和提升手机的功能,降低手机的功耗才是手机厂商在未来需要改进的重点。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 数字信号处理器 Master 安富利 艾睿

更多新闻