来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-23
一直以来三星手机除了性能优秀产品出色以外,其实还有一个优点就是定位清晰。如果你用心的去看一下三星的全线产品,无论是千元定位级别的产品线,中端大屏的2000元手机,还是旗舰级别的Galaxy S系列和Note系列,都各自有着准确的价格定位和产品独自的属性特点。而除了这些日常的大众级消费市场,三星在高端的智能商务机市场一直有着不错的表现,其中三星大器系列也是这一价位段少有的明星产品,而今天我们评测的就是这一系列中的力作--三星大器ⅢG9092。
其实之所以说"三星大器系列手机是高端定位的明星产品",并不是没有道理。翻看定价保持在万元以上的手机,除了特殊材质以及贵金属打造而成的限量版手机,事实上也仅有Vertu和三星这两个系列能够选择。而除了这一因素,究竟怎样的设计才能配得上这个这个价位,也是我们需要探究的话题。
谈及这一话题,其实就不得不谈到"手机买来做什么"这样的命题了。事实上,除了目前主流智能手机选购时需要关注的"功能性和品牌"的概念,仍旧有一部分人对于手机"电话、信息、彰显格调"这几个词更为看重。而也基于这一心理,诸如大器这类手机也有着固有的消费圈子。可谓"你买或者不买,大器就在那里,坚决不降"。那么现在,抛开这些问题,我们先来关注一下手机本身的参数和特性,我们想要的答案也许就藏在这一步步的评测的过程中。
6月5日,三星携手中国联通举办了"为大器者而生"新品发布会,正式推出新一代高端双卡双待商务机:三星大器Ⅲ G9092。沿袭了此前高端商务的市场定位,此次G9092的售价为18888元。硬件上G9029搭载骁龙800处理器,2GB RAM+16GB ROM组合、支持micro SD卡扩展,前置200万、后置1300万像素双摄像头。
三星大器III G9092的整体设计简约,复古的翻盖造型,金色与黑色的巧妙搭配,营造出一种别致的美。另外机身三围尺寸为117x59.5x15.8mm,重量在173.5g,手感也非常不错。应该说作为一款高端商务机,G9092足够高大上,翻盖的设计也足够复古商务。
除了外形方面极其的高大上,三星大器系列的特色--双屏和双卡功能在G9029上再次得到升级。屏幕方面,此次G9092采用了内外双3.7英寸WVGA Super AMOLED屏幕,相比较大器Ⅱ拥有更好的视觉效果。同时,在操作上。两块屏幕在逻辑上是不存在同时亮起的,当屏幕开启到一定角度后,外屏会熄灭,内屏会亮起,减少了两块屏幕的电量消耗。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。