来源:EEWORLD
时间:2014-06-21
助力传统的MCU设计顺利升级到32位ARM平台上。
简单易用的原型开发板可加速产品量产进程;配合1美元购买PSoC® 4的促销活动及免费的PSoC Creator™ IDE,大幅降低进入门槛。
赛普拉斯半导体公司新近推出的全新PSoC® 4原型开发工具比一个AA电池组还要小一些,为那些想要将传统的8位或16位设计升级到32位ARM CPU的嵌入式系统设计者们带来了福音。这款价值4美元的CY8CKIT-049 原型开发工具可以充分利用赛普拉斯的PSoC 4架构所具有的强大的32位ARM® Cortex™-M0内核、可编程模拟和数字外设,以及业界的CapSense®电容式触摸感应技术。该工具既可用于原型开发,也可用于量产,同时附带赛普拉斯免费且易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)。该IDE含有数百个示例项目,可大大加快产品开发进度。此外,赛普拉斯还推出了针对其PSoC 4200系列中某些型号器件的1美元不限量优惠购买活动,该活动截止日期为2014年9月28日。
赛普拉斯PSoC营销与应用高级总监John Weil说:“赛普拉斯以市场上竞争力的性价比彻底排除了进入32位 ARM设计的障碍。我们全新的4美元原型开发工具与竞争对手相比,拥有业界的每平方英寸混合信号技术。设计者可以利用PSoC Creator软件的定制化硬件编程能力快速创建原型。配合正在促销的1美元芯片,工程师们会更强烈地体会到PSoC 4为他们的设计带来的价值。”
尺寸为3.59 x 0.95英寸的CY8CKIT-049原型开发工具可访问这些PSoC 4 器件上的所有I/O,可通过板上的bootloader和赛普拉斯的USB串行桥接控制器进行快速简单的编程。该桥接器拥有一种独特的“快拉”(Snap-Away)设计,以方便使用。PSoC Creator IDE作为该工具和芯片的补充,拥有超过100个预先验证过的、可用于量产的元件(即由一个图标表示的免费嵌入式IC),可拖放到设计中。
PSoC 4是赛普拉斯的基于ARM的PSoC 架构,将低功耗Cortex-M0内核与PSoC独有的可编程混合信号IP结合在一起,形成业界灵活、可升级的低功耗混合信号架构。PSoC 4200 器件拥有一个12-bit SAR ADC、2个运放、2个比较器、4个计时器/计数器/PWM模块、2个串行通讯模块,以及4个具有PLD功能的通用数字模块。此外,所有PSoC 4器件均带有专门的CapSense模块,可以快速实现光滑可靠的触摸感应用户界面。设计者无需外部元件,只需添加用以导电的铜片即可为CY8CKIT-049原型开发工具增加CapSense触摸感应功能。PSoC 4200可提供多32 kB的闪存和4 kB的SRAM,封装方式为40-QFN、 28-SSOP 和 44-QFP。
供货情况
PSoC 4原型开发工具现可通过赛普拉斯网上商店或全球范围内的所有授权代理商购买。访问PSoC 4 原型开发工具 网页可获取该开发板的电路图、示例项目和用户指南。