• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Knowles宣布首款MEMS超声波麦克风传感器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-19

分享至:

    日前,Knowles宣布其首款MEMS超声波麦克风将于2014年3季度问世。

    利用超声波技术,麦克风将为智能手机及其他消费电子设备提供无接触的手势操作、手写笔输入以及其他动作识别输入。

    该麦克风接收频率范围达80kHz,利用类似蝙蝠的超声波技术,麦克风可以接收到物体的位置及动作。

    具体参数如下:

    产品型号:SPH0641LU4H-1
    封装尺寸:3.50 x 2.65 x 0.98 mm

    产品特性:

    支持超声波频率
    高带宽信号捕获
    业界低功耗(仅为竞争对手的1/3)
    单位面积内声学表现
    多工作模式(睡眠、低功耗、标准模式以及超声波模式)
    声音捕获算法
    更简单的系统集成以及更好的抗干扰能力





    具体指标:

    超声波频率:支持80kHz
    信噪比:64.3dB
    频响:20kHz
    功耗:低功耗模式下为235uA
    尺寸:比同类产品低20%
    灵敏度:1dB




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻