来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-19
之前,我并不意外小米会推出平板电脑产品,毕竟以小米不断拓展新品类的战略驱动之下,涉足平板是并让人不意外。
然而,真正到了发布小米平板那一天,却发现小米平板充满了意外。它居然选择了和 iPad mini 2 一致的屏幕分辨率,一致的屏幕尺寸,相似的三围和重量。这一切,让小米平板显得怪异:就好似一部运行着 Android 的 iPad mini 2。
小米的官网处处可见对苹果的“致敬”,包括这句“采用与苹果 iPhone 5c 一样的后盖工艺,但在平板上使用尚属首次。“而有趣的是,小米平板的官网上写着几个大字“做好用的安卓平板。”似乎小米认为,结合 iPad mini 2 相似的硬件和设计,以及自己开发的 MIUI for Pad 操作系统,能够为消费者提供更好的平板使用体验。
但是,这样的产品逻辑行得通吗?看我们下面详细的评测。
外观
先说一下小米平板的外观,机身的正面覆盖着硕大的玻璃,延伸至机身的边框,给人一种统一一致的感觉,但可惜的是,机身左上方突兀地显示了小米的 LOGO,破坏了这种和谐的感觉。而在小米 LOGO 的右侧,有一盏呼吸灯,当收到系统通知的时候,就会一闪一闪发出绿光;没电时会发红光;接上电源充电时,发黄光。
小米平板正面的中央是屏幕,屏幕的上方前置摄像头,而屏幕下方却空空荡荡什么都没有;如果用手触摸,会发现原来隐藏着三颗触控按键,从做左到右分别是:多任务键、Home 键和返回键。
平板的音量键安排在机身的右侧,音量键的下方是电源键;扩展卡卡槽被放在机身的左侧,需要卡针才能捅出。小米平板的背面,左上方是后置摄像头,正中间什么都没有,底部是小米的 LOGO 和公司信息等杂七杂八的和扬声孔。值得一提的小细节是,后置摄像头下方,还有机身背面的顶部,各有一个小孔,它们是麦克风。
按照小米官方的说法,小米平板的外壳采用了和 iPhone 5c 一致的高光无痕注塑工艺,理论上,外壳的色彩表现,也应该有 iPhone 5c 那样多彩缤纷,晶莹透亮。在苹果官网上,有一段介绍 iPhone 5c 制造工艺的视频,我们可以看到,iPhone 5c 的外壳经过了相当多打磨的处理,力求表面的光滑。而之前搜狐 IT 曾经报道,iPhone 5c 的外壳制造商捷普绿点拥有名为“真空蒸镀”的技术,能够在塑料外壳镀上了一层很薄的金属膜,让外壳看上去有金属的质感。
iPhone 5c 的外壳能够反射丰富的光线,这是它为什么给人感觉“亮晶晶”的
这种质感来自我们人眼视觉上的判断,光线打在表面光滑的金属上,和打在一般,表面光滑的塑料上是不同的视觉效果,前者会反射出更多的光线,有一种镜面的效果,远处的光线也能很好的反射出来,而后者反射的光线较少,往往变成一个光斑。所以,有朋友说,5c 的外壳给人一种亮晶晶的感觉。
然而,由于送测的这部机器用的是白色外壳,光线反射在视觉上并不明显,如果是其它的颜色,蓝色、绿色、粉红色会更加明显一些,所以关于小米平板的外壳,视觉上是否和 iPhone 5c 的表现一致,较难评断。不过,从视觉观感来看,小米平板的外观在国内厂商的平板产品里,算得上相当优秀的。
硬件
小米平板的三围数据是 202.1 x 135.4 x 8.5 mm,重量为 360g。iPad mini 2 的三围是 200 x 134.7 x 7.5 mm,重量是 331g。所以,实际上小米平板要比 iPad mini 2 要厚、重、长。但这基本上是数字比较的结果,眼看上去,小米平板很容易被误认为 iPad mini 2。
但由于材质的不同,摸着握着小米平板,感觉十分的滑腻,手指稍微出汗的时候,又十分黏手。相比之下,表面进行了磨砂处理的 iPad mini 2,不管手指出汗与否,摸起来会更加的干爽利落。如果是长时间握持,也许会有人不太喜欢这种滑腻的感觉。
如果我们仔细观察小米平板的四个边角,会发现它的弧度不如 iPad mini 2 的平缓,所以握着的时候,会更加容易感觉小米平板顶着自己的掌心。
从做工看,小米平板表现还算不错,用手指大力按小米平板的背面机身,没有变形的感觉,也没发出那种摩擦的声音;而用力按屏幕,也要继续加力,才发现屏幕出现水波纹。小米官网讲解工艺,小米平板采用了镁合金中框,拥有更好的抗震性能,看上去这句话水分不大。
屏幕
小米平板这块分辨率为 2048 x 1536,尺寸为 7.9 寸的全贴合屏幕,是这款产品富特色的部分。得益于高分辨率,在次上手使用小米平板时,可以明显感受到中文字体显示饱满、匀称,不会出现字体笔画粗细不一的情况,效果出色。
由于采用全贴合屏幕,小米平板显示的图像,和玻璃几乎处于同一水平面,这一点是很多平板产品不如的地方。但是,就亮度、色准、色彩过渡这几个方面的表现,如果是和 iPad mini 2 相比,存在很大的差距。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。