来源: 集微网
时间:2014-06-19
日前,笔者得知,国内平板大佬瑞芯微与英特尔合作的首款产品即将问世,且不是意料之中的平板芯片,而是WCDMA手机芯片。此时,距离英特尔与瑞芯微宣布合作,才半个月有余,这速度及效率无不让人震惊!
因此,笔者在时间致电瑞芯微全球副总裁陈锋求证,并得知,此款芯片是瑞芯微使用英特尔(英飞凌)的基带设计的双核A5 WCDMA SOC,目前已经交付台积电流片,定位与低端智能手机市场。的优势是超级集成,全部只有2颗套片。市场上其他的WCDMA方案大多还是采用4颗套片,如联发科MTK6572由主芯片+基带+WiFi/BT+PMU四部分构成。
今天(6/18)中午,陈锋在微博中也爆出此消息:现在可以露面了, Intel inside, 世界集成度6321 智能手机和通讯平板方案, 双核WCDMA SOC,集成WIFI BT GPS PMU,全部2颗芯片。
芯片不同于其他产品,其集成度越高,成本控制也就越好,只有2颗套片的6321亮点就是高集成度了,价格将会是其制胜的法宝。当然,物美价廉的产品才会备受市场青睐,相对于价格而言,产品的品质同样很重要。英特尔的基带芯片目前全球是市占率仅次于高通、联发科,排名第三,Intel inside将会助力瑞芯微摆脱平板市场单一化,加强其品牌国际化。
在4G浪潮滚滚而来的今天,3G市场被逐步的吞噬, WCDMA还有市场吗?是的,目前,不管国家还是主流媒体都大力的推广4G,其实逐渐被4G所吞噬掉的只是3G的高端市场,在更广阔的空间,3G还是市场的主流。2013年,全球功能手机出货量达到10亿台,换言之,全球还有10亿台的功能机市场等待着智能手机去占领。放眼全球,WCDMA制式更为主流,瑞芯微正是瞄准了这一巨大的市场。
据悉,6321 芯片本月出货,手机快9月上市。目前,瑞芯微跟手机厂商的合作刚刚起步,品牌涉及国内外,目标市场就是入门级智能手机,价格相较于红米更低。笔者预测应该是500元以内定位,此定位在亚非拉等新兴市场是相当有竞争力的。
其实,瑞芯微也曾涉足过手机领域,但主要以应用处理器为主,量很少。此次进军智能手机市场,是瑞芯微的一次巨大尝试,更是一次巨大的转型。早在今年年初,瑞芯微与英特尔的合作就已经启动。关于未来瑞芯微在智能手机的布局,陈锋表示,后面会有一系列与英特尔合作的产品问世,6321只是开始。
关于双方的合作,大家普遍认为是“屌丝”与“高富帅”的合作,笔者不以为然。面对科技巨头英特尔,瑞芯微只算是沧海一粟,但其平板的销量却是巨头所期冀的。
近年来,瑞芯微在平板电脑市场展露头脚的,立下赫赫战绩。根据华强电子产业研究所平板行业分析师刘辉统计的数据,2013年全球平板电脑芯片出货量大约2.5亿,除去苹果自用的7500万和三星的4000万,来自中国的全志有5000万,瑞芯微约4000万,联发科和Amlogic各有1500万~2000万。也就是说,在2013年国内的平板电脑芯片出货量中,瑞芯微占了近30%,而且瑞芯微拥有华硕、东芝、联想、惠普等国际品牌平板客户。而来自Digitimes的数据,2014年季度,瑞芯微平板芯片的出货量在800万颗左右,平板电脑AP国内市占率达28.9%,排名。
今年5月27日晚间,英特尔与瑞芯微正式宣布合作,英特尔将X86架构和3G modem技术授权给瑞芯微,双方共同开发用于中低级安卓平板市场的四核单芯片方案,预计将于2015年上半年推出。
“我们此前一直没有带通信的SoC,而英特尔的英飞凌在通信费方面的积累非常深厚,这一次与英特尔的合作能丰富瑞芯微的产品线,双方将共同为这款产品开拓市场、进行销售。”瑞芯微陈锋曾这样表示。
对于瑞芯微来说,缺少带通信的SoC是短板,以前只能局限于纯无线区域网络(PureWi-Fi)市场,如平板的占有率,面对火热的3G/4G市场只能望洋兴叹。 与英特尔的策略合作,则将大幅提升瑞芯微整体产品线的完善程度。
2014年,英特尔平板电脑的目标出货量是4000万台,选择了瑞芯微,意味着英特尔走了一条捷径,可迅速扩大销量。
目前,瑞芯微的威胁来自联发科,虽然瑞芯微以28.9%的市场份额位居,但环比下降了2.7%。而联发科受益于通话平板需求的不断上升,季度的平板AP出货量首次超过全志、紧追瑞芯微,市占率达25.3%,环比上升了4.2%,来势汹汹!
瑞芯微与英特尔合作,的机会在于获得了基带技术,得以进入通信领域,未来其在通信平板领域可以与联发科来一场遭遇战。一直处在ARM阵营的瑞芯微,此番加入X86阵营,能否在ARM与英特尔之间“左右逢源”也是其所要面临的新的考验。但以英特尔一贯的作风,未来投资瑞芯微,进一步加强双方的合作关系也不是不可能的事情!