来源:爱活网
时间:2014-06-18
远程发功本来只出现武侠小说中,但不得不佩服美国人天马行空的想象力,现在MIT算机科学以及人工智能研究室(CSAIL)发明了一种新技术,可以远距离监测你的心率,即便隔着一堵墙。
被监测的同学身上完全不需要穿戴任何设备,并且也没有任何束缚,他大可做爱做的事情。而MIT的工科男们利用的资源也非常简单,就是我们常见的Wifi信号。
利用Wifi信号产生的回馈,MIT可以不通过任何穿戴设备,便能探知一墙之隔的人体胸腔起降和心率,并且准确率高达99%,并且目前为止,一台设备能够同时对四个人进行追踪,非常方便。
MIT打算将这个技术利用到灾后搜救上,如何提升便携性是目前攻克的主题。并且在这个基础上,MIT还在考虑利用这个技术隔墙探知对方的感情和心理。所以,未来的某一天,千万不要在心里说一墙之隔老板的坏话,说不定他是知道的。文章后一起通过视频,看看MIT的Wifi隔墙检测心率的神奇之处。