• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出高性能ADSP-BF70x Blackfin处理器系列

来源:EEWORLD
时间:2014-06-18

分享至:

   ADSP-BF70x处理器系列具有高达800 MMAC性能和1 MB嵌入式SRAM,功耗仅相当于竞争器件的一半。


   中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布推出高性能ADSP-BF70x Blackfin®处理器系列,该DSP系列以竞争器件一半的功耗——不到100 mW——实现了傲视群雄的800 MMACS的处理性能。此系列Blackfin处理器由8款高性价比成员构成,搭载1 MB内置SRAM,使许多应用无需采用外部存储器,同时也提供了一个可选的DDR存储器接口供用户进行扩展。该系列集性能、能效、集成度和价值等优势于一身,允许设计师在众多新型嵌入式视觉及音频应用领域集成16位和32位处理能力,包括工业成像、楼宇控制以及便携式和汽车音频等。ADSP-BF70x系列提供各种高级连接接口(包括USB、SDIO、CAN、ePPI、SPORT、QuadSPI),可为设计师带来前所未有的强大功能和灵活性,能满足功耗敏感的应用,或延长电池供电型器件的续航时间。点击此处观看视频。

   ADI产品营销经理Andy Lanfear表示:“ADSP-B70x Blackfin系列为商业、工业和汽车级设备提供了一种可扩展的设计方式,在这些设备中,系统工程师必须在综合考虑环保法规、便携性、延长电池寿命、降低功耗预算等要素的同时,维持高性能。我们的处理器系列可提供400 MHz的处理能力,而且支持单周期双16位、单32位或16位复数等定点数学运算——这一切均在95 mW的内核功耗预算下实现——将进一步拓展ADI在高性能、超低功耗DSP领域的地位。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Future Wpi Onlinecomponents

更多新闻