来源:EEWORLD
时间:2014-06-18
赛普拉斯的外设控制器可与长芯盛的有源光缆配合使用,实现无压缩高清视频实时传输。
USB3.0传输解决方案的长芯盛科技公司和赛普拉斯半导体公司日前宣布,赛普拉斯的EZ-USB FX3™ USB 3.0外设控制器和EZ-USB CX3™ 摄像机控制器与长芯盛的U3C™ A0A0-100 USB3.0有源光缆(AOC)的互操作性测试已顺利完成。长芯盛将于6月18日至20日在深圳举办的第九届中国国际机器视觉展览会上展示U3C A0A0-100解决方案。
USB3.0的5 Gbps带宽可实现高分辨率、高帧频的实时成像,无需会导致图像质量下降的压缩过程,因而在机器视觉和工业相机领域越来越受欢迎。但目前USB3.0的长电缆长度只有3米,因而限制了其使用范围。长芯盛的USB 3.0传输解决方案采用了有源光缆以克服这一障碍,使USB 3.0的电缆长度可延长至100米。电缆长度的延长使得赛普拉斯的USB 3.0解决方案可以轻易地以低廉的成本应用到更广泛的机器视觉和工业应用中,消除了电缆长度对摄像机放置和安装的限制。
长芯盛科技公司副总裁Tom Tang说:“有源光缆是USB 3.0在机器视觉和工业相机上应用的关键。经过测试,长芯盛的技术与USB 3.0相机控制器领域流行的赛普拉斯FX3和CX3具有良好的互操作性,证明我们的有源光缆是需要长安装距离的机器视觉和工业相机的理想解决方案。”
赛普拉斯USB 3.0业务部高级营销总监Mark Fu说:“我们很高兴验证了长芯盛的AOC与FX3和CX3的互操作性。USB 3.0电缆长度的延长已成为机器视觉客户的共同需求。现在我们可以向我们的FX3和CX3客户推荐已经验证的解决方案了。”
EZ-USB FX3 和 CX3是业界流行的用于高清视频的USB 3.0解决方案。FX3具有高度可编程的通用可编程接口(GPIF™ II),可配置为8、16和32位。GPIF II允许FX3与任意应用处理器、FPGA和图像传感器直接通讯,数据传输率可达每秒400兆字节。CX3控制器支持移动行业处理器接口(MIPI)摄像机2类串行接口(CSI-2)标准,多可有4个数据通道,每个通道的速率可达1 Gbps。CX3可与任何兼容MIPI CSI-2的图像传感器或图像处理器直接对接,能够在无需压缩的情况下传输帧频为每秒30帧的1080p或帧频为60fps的720p视频。FX3和CX3均拥有ARM9 CPU和512KB的SRAM,计算能力为200MIPS,可进行图像处理和缓存。