• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

科技含量的世界杯:从智能足球到球衣战靴

来源:新浪科技
时间:2014-06-18

分享至:

   

    北京时间16日消息,据国外媒体报道,从智能足球到球门线探测装置,再从让球员保持凉爽的球衣到提高速度和技巧的战靴,2014年巴西世界杯注定要成为历史上科技含量的一届世界杯。随着大战的打响,各种革新性装备悉数亮相。现在,就让我们揭秘其中一些具有代表性的装备。

  比赛中的高科技

  从身穿好似钢铁侠盔甲的外骨骼的瘫痪少年走进球场,为世界杯开球的那一刻起,整个世界就已经意识到巴西世界杯将是一个不同以往的世界杯。一系列引人注目的高科技装置将在本届世界杯上亮相。巴西世界杯裁判将使用一种可消失的水基泡沫喷剂,放置在特制的腰带上。罚任意球时,防守人墙与球之间需保持9.15米的距离。测出距离后,裁判会使用这种喷剂,在草皮上画出警戒线以防止防守球员越界。一分钟后,这种泡沫便会自动消失,不会在球场上留下任何痕迹,进而不影响随后的比赛。这项技术此前就曾用于比赛,例如2013年夏季的20岁以下世界杯,正式用于世界杯还是次。

  此外,本届世界杯还采用一项俱乐部球员非常熟悉的技术——球门线探测技术。巴西世界杯的球门线探测装置由德国公司“入球监控”公司提供。他们在球门处安装7个高速摄影机,监视足球的移动。世界杯举行前,“入球监控”公司进行了2000多次测试,全部取得成功。公司常务董事迪克-布罗伊希豪森表示这项技术需要与互联网相连,不可能被黑客攻克。

  巴西世界杯的每一座球场都采用“入球监控”公司的球门线探测技术,精确度可达到0.2英寸(约合0.5厘米)。如果这一系统探测到足球穿过球门线,会在一秒钟内向裁判的智能手表发送振动或者视觉“进球”信息。引用门线探测技术是一项非常重要的举措,可避免出现所谓的“幽灵进球”。在2010年南非世界杯德国队对阵英格兰队的比赛中,英格兰队中场弗兰克-兰帕德的进球被判无效。后,德国队以4比1的比分轻取英格兰队。国际足联承认裁判执法出现失误。

  战靴大比拼

  过去几十年时间里,球衣和球鞋的重要组成部分都发生了革命性变化。过去的球鞋不仅样子难看并且比较笨重,现在的球员更喜欢轻便、圆润并且款式时髦的球鞋。此外,新球鞋还采用一系列高科技,提高他们的竞技能力。为了本届世界杯,足球装备供应商都拿出了看家本领,将大量革新技术融入到他们的产品中,让球员在比赛中获得优势。所有制造商都希望通过巴西世界杯证明他们才是棒的。

  近,耐克推出了球鞋Mercurial Superfly。在葡萄牙球星克里斯蒂亚诺-罗纳尔多以及其他球星脚上,我们将看到这款球鞋。Superfly的面料采用三针编织法,减少足部与足球之间的材料,提高球员的触感。Superfly顶部采用动态贴合领,在设计上形成更为贴合的面,感觉也更自然。此外,这款球鞋还采用类似跟腱的支撑装置,名为“Brio”。Brio绳将球鞋上部与跟部连接在一起,就像一个弹弓,帮助球员向前推进。耐克指出:“一种更柔软的新型全长碳板将帮助球员更有效地传导力量。”Superfly的跟部采用鞋钉,提高稳定性,同时为脚趾提供额外的牵引力,在球员跨步时至关重要的后10%获得更大的抓地力和推进力。

  在本届世界杯上,比利时队的马鲁万-费莱尼和科特迪瓦队的科洛-图雷所穿的球鞋由威尔姆斯洛的Warrior Global公司设计,其中一款名为“Gambler”。Gambler的前部采用尼龙堆叠设计,吸收足球的速度,提高球员的控球能力。脚背采用的薄板符合人体工程学,提供更大的抓握力和控制,精心设计的鞋底能够提高更大的牵引力和舒适度。

  Warrior Global设计的另一款战靴名为“Skreamer”,采用微纤维材料,让球员获得不可思议的轻便体验。它采用的一项重要革新技术名为“4D箭床内底”,可刺激足部的血液循环。Warrior公司总经理理查德-赖特在接受英国媒体采访时表示:“Warrior的目标是设计出能够提高我们的球员竞技能力的球鞋,同时帮助足球世界的其他人提高比赛能力。”

  凉爽型球衣

  据预计,本届世界杯将遭遇高温天气,对球员构成不小挑战。厄尔尼诺可导致与热量有关的问题。在处在亚马逊地区的马瑙斯,英格兰队将于14日打响他们的战,对阵意大利队。据估计,比赛当天的温度可达到36摄氏度。在巴西的其他城市,球员和球迷都将经受高温考验。

  为了帮助球员应对高温天气,球衣生产商力求能够设计出可帮助球员保持凉爽的战衣。耐克推出了凉爽型球衣Cool,巴西国家队的队服便是这款球衣。在设计Cool时,耐克将体温调节技术融入到制作工艺中。2014年世界杯的巴西队球衣的空气流动效率比此前的球衣高出56%。这款球衣的面料94%是聚酯,只有6%是纯棉,既有纯棉的舒适度,同时又拥有聚酯的热量调节性能。

  阿迪达斯设计的球衣采用adiPower技术,与其他球衣相比给人留下更深印象。这家公司设计了一系列预冷却袖子和背心,球员可以在比赛前,比赛后或者训练中穿着。在设计上,adiPower能够降低体温同时推迟因热量产生疲劳的时间,帮助球员更好地在气候温暖的地区——24摄氏度以上——比赛。阿迪达斯的球衣放在冷冻装置中冷藏,15到20分钟内降低球员的体温。他们的高科技预冷概念球衣采用大量高吸收颗粒区,尤其是在手臂下部和上背部位。在世界杯举行前,阿迪达斯对他们的球衣进行严格测试。

  训练中的高科技

  除了预冷却背心外,阿迪达斯还利用另一项名为“智能足球”的技术,给球员的训练带去帮助。智能足球内置传感器,监测踢球时的力度,追踪飞行轨迹同时揭示点球和角球时的撞击点。这种足球通过蓝牙与阿迪达斯的教练应用软件相配合,帮助球员学习和掌握各种踢球和控球技术。例如,智能足球获取的数据可用于教导球员如何踢好任意球,提高罚点球的进球几率,在加大踢球力度的同时避免受伤。

  在训练中,英格兰等球队把事情做得四平八稳。在迈阿密训练的天,英格兰队让人们一瞥主帅罗伊-霍奇森的准备工作,应对巴西的高温和湿度。训练场上,我们可以看到一些便携式Lucozade冷藏箱,每一个的上面贴有球员的名字,内装量身定制的功能饮料,满足球员们不同的需求。

  英国足球协会的戴夫-雷丁、运动科学家克里斯-内维勒、曼联体能教练托尼-斯特鲁德维克以及阿森纳营养师詹姆斯-柯林斯与拉夫堡大学的专家合作,为球员们定制恢复体能的功能饮料。这些饮料中的电解液具体数量取决于球员因出汗流失的水份。英格兰队的球员通过iPad了解教练的指令,根据教练的指导练习如何与对手对抗。前锋通过iPad了解对手的统计数据以及后卫的站位,加强自己的攻击能力。

  球迷的技术装备

  在本届世界杯上,不仅球员因高科技受益,球迷也是如此。Twitter宣布球迷可以使用“旗帜”为本队加油助威,方式是输入代表球队的3个字母,例如#ENG(英格兰队)。这一年,球迷们使用大量电子设备以及相关应用软件参与世界杯,参与程度超过以往任何一届。

  应用管理服务商AppDynamics的技术部门负责人汤姆-勒维表示:“过去几年时间里,移动技术让球迷的体验发生革命性变化。智能手机的流行让本届世界杯成为历史上连通性,互动性强的一届世界杯。移动设备应用程序改变日常生活的例子每一天都在出现。现在,它们已经在人们的日常生活中扮演重要角色,代表者一个快速增长的数字经济。数以百万计的球迷使用应用程序下注,观看比赛或者集锦,同时通过社交网站与好友们分享。这是届真正意义上的数字世界杯。我们将看到通过移动设备的下注次超过传统博彩公司。”AppDynamics与耐克等公司合作,确保他们的应用程序不发生故障。

  AppDynamics公司进行了一项名为“应用注意广度”的研究。他们在研究中发现平板电脑和智能手机已经成为新的下注终端。调查中,有近一半(48%)的受调者表示会使用移动应用下注,61%的受调者表示会通过网站下注,只有30%的人表示会通过博彩公司下注,15%的人表示会通过智能手机下注。

  近,PipSports公司公布了应用程序“世界杯版Instagram”。这款应用允许球迷在比赛现场制作个性化照片,在照片中添加来自国际体育比赛数据公司Opta的实时数据。球迷可以利用这款应用拍照并在照片中叠加自己喜欢的“皮肤”。每一层皮肤包含Opta的实时数据,例如比分、位置、球队和比赛统计数据,比赛/事件名称以及球队队徽和LOGO,创建个性化图像。Opta的统计数据可以在拍照时实时添加,只要用户开通了Wi-Fi或者3/4G网络。照片可以上传至用户的Facebook个人帐户或者直接进入PiPsports流媒体,允许其他球迷了解比赛进展情况。

  可穿戴设备将成主流

  前澳大利亚职业足球选手、PipSports品牌大使卢卡斯-尼尔在接受英国媒体采访时指出:“PiPsports就是为足球、世界杯和球迷准备的Instagram。不管是到巴西、酒吧还是坐在家里的沙发上与好友观看比赛,球迷们都能捕捉到他们喜欢的球队以及他们国家的球队上演的令人兴奋和激动的瞬间。这款应用通过添加皮肤增强照片效果,皮肤中包含比赛的实时统计数据。如果在进球后拍摄庆祝场面的照片,照片中会出现当时的比分,成为一个很好的纪念品。”

  接受采访时,尼尔还提到了技术如何改变体育比赛的面貌以及将在未来实现的技术进步。他说:“科技正变得越发平凡和无所不在,进入体育领域是很自然的事情。无论是球迷还是球员都成为科技的受益者。过去,人们会特意买一台照相机观看比赛。现在,他们只需要带上手机或者iPad就可以了。这对球迷来说无疑是一个欣喜的变化,因为他们拥有更多方式与他们支持的球队和球员进行互动。与过去相比,他们进一步拉近与自己支持球队之间的距离,通过Twitter和Facebook与俱乐部和球员进行互动。”

  尼尔说:“可穿戴设备目前仍处在初级阶段。很多小型设备允许你追踪比赛和各种活动,职业和业余球员或者球迷的动向。到了2022年,大多数人都会在平时的训练中使用可穿戴设备,监测自己的表现,不管他们是职业的还是业余的。如果球员公开这些信息,球迷便可将韦恩-鲁尼等球星在比赛中的表现与自己进行比较,这对他们来说简直太酷了。未来几年,所有球员都会携带安装各种应用程序和提供各种数据的iPad以及其他设备。这些设备将变得和鞋钉和球衣一样普遍。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻