来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-18
汽车智能有一个大的方向是,已有车型如何智能化?之前一种普遍的做法是,在车机上做文章,通过后装改造车机主机,让老树开新花。
现在一些公司开始考虑更取巧的方式,突破口则是汽车标准配置的OBD接口。OBD接口(On Board Diagnostics)本为一个通用车载诊断系统,方便维修人员快速检测车辆故障,因此也能取得车辆的很多关键信息,比如发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。目前国内2007年后上市的车型会强制配有OBD接口。
来自上海的博泰昉达打造的这款iVoka miniX智能硬件产品,被称为汽车用的“可穿戴设备”正是利用了OBD接口,同时加上和手机的互通。
其智能化的逻辑核心为:
通过一个SD读卡器大小的硬件产品miniX,插入到现有汽车的OBD接口,一般在方向盘下面。能够获取到汽车的相关信息,速度、油耗等等。
这是一方面另一方面,miniX本身内置有通信模块,能够上网,将数据上传至云端,客户则可以在手机应用端进行访问查询。
更进一步的是,miniX内置有GPS模块,于是,同时成为一个车辆跟踪器,可以记录车辆的轨迹。
基于这个逻辑,iVoka miniX能做什么其实已经很清晰:无非是与位置相关的位置监控、行程记录;以及与安全相关的车况提醒,故障检测等等。
可能因为IT跨界关注汽车智能的缘故,博泰昉达是我次听说,这是家什么公司?找业内朋友了解得知,这家从2000年创业的公司,过去5年在做汽车互联网方面的研究。类似miniX这样产品的功能之前博泰主要是在做前装市场,主要客户是荣威、沃尔沃。
这样来看,博泰等于是一家汽车行业比较上游的技术供应商,这次借助miniX则是想进入用户群更广泛的后装市场,同时也在汽车智能化领域有个更开放的市场。
在与博泰董事长应宜伦简单交流中他说miniX这个产品使用通用接口是特点,大家都能用,也就是前面专门提到的OBD。
应宜伦也给miniX设想了一个更远大的理想,通过miniX长期积累的数据,能够让用户驾驶习惯更好,减少油耗;同时让保险公司给驾驶习惯好的用户折扣等等,由此在实际利益汇报上吸引用户。
他所设想的这个生态会涉及到这些方面:
关键数据:车辆数据、车主数据、轨迹数据
相关公司:4S店、保险公司、互联网公司
相关用户:车主用户、开发者
由于数据可以通过OBD接口、无线通讯网络与手机相连,于是移动开发者可以在移动端基于这些数据的更多应用。
冷思考:
看起来,这是很好的一个“汽车智能生态局”,不过就博泰来说,如果实现前面说的这些功能不难,可能会是个好产品。但要生态化,需要巨大的号召力,这一点恰恰是其短板。
另外,基于OBD接口的智能硬件,因为接口是通用开放的,门槛相对很低,市面上产品并不少见,近我看到一位朋友买到的一款类似产品同样插在OBD接口上获取汽车信息,然后通过蓝牙显示在手机应用面板上,这样让手机屏幕暂时成为一个车载主机。所以,博泰的智能生态计划要实现,如何规模化是首要问题。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。