• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion针对汽车推Traveo™ MCU 家族,紧扣行业标准

来源:EEWORLD
时间:2014-06-18

分享至:

    如今汽车电子的发展趋势是怎样的?就这个问题,Spansion公司微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰介绍到,汽车的模型库的开发工具会越来越重视,从人机界面HMI来联想,对于图形控制的芯片的需求越来越多,从过去的2维的图形控制芯片,到现在三维图形控制芯片,以及越来越多的客户追求高清显示,所有的这些都需要图形控制芯片来完成;另外汽车对环境的保护要求越来越高,EV和HEV会是整个汽车行业发展趋势;所有的EVHEV其中关键核心的技术就是电源控制和电机系统,以及低功耗,这个是对所有的车载的芯片所要求的一个基本的参数。另外,还有一个比较大的趋势就是多核系统管理会越来越普遍,特别是在目前的生产里面,双核系统会是将来的主流,特别是在动力跟马达控制这一块。因为双核系统可以更加有效的保证整个系统的安全稳定性。

    “我们所推出这个新一代的针对汽车的Traveo家族MCU,所针对的就是我们所看到所有这些要求。”王钰说。

    Spansion® Traveo™ 微控制器家族基于ARM Cortex®-R5 内核,能够针对电气化、车身电子、电池管理、汽车仪表盘、供热通风与空调(HVAC)、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 等一系列广泛的汽车应用提供高性能、先进的人机交互界面、高安全性以及先进的网络系统协议。Spansion Traveo 家族的首款产品系列MB9D560基于双核ARM® Cortex-R5内核并内嵌2MB闪存,运行频率为 200 MHz。

    Spansion Traveo目前所提供的开发系统包括软件、评估版,以及目前正在跟第三方合作所提供的一些仿真系统。

    在现场展示的电机控制系统中运用了两片MCU,王钰解释说这样的好处是两个MCU可以相互监控,可以作为相互的配送来实现整个系统的安全,做进一步的保证。另外从系统成本来讲可以变成单片的MCU,它的整体的系统成本将可以达到比较大的明显的改善。“在安全性方面,我们很专长对电机控制的微控制器的一些设计,在这个领域里面,我们已经是积累了相当长的经验,在消费类,在汽车电子里面我们都比较专注在电机控制这一块。”王钰说。

    另外,Traveo MCU里面还集成了电机控制的硬件辅助,即在内部会有一个硬件,专门在硬件线路来做电机控制。它可以直接来处理所有的这些跟电机相关的一些指标,包括角处理,三项电流变化,三项转两项,包括电压的转换,两项转三项,这些全部都是可以通过硬件来实现。

    新一代的Traveo 家族内部集成了硬件的RDC功能。好处是所有的电机的数据,包括角数据,角速度,正铉,余弦,所有的数据都可以直接访问。那意味着这个系统可以帮助用户完全脱离现有的方式。从它的应用来讲,它的自对应能力会越来越强,它甚至可以根据电机运行的状况、运行的时间来作相应的一个参数的自我学习,自我调整。“这个是我们对待的一个很大的优势,目前来讲也是我们于我们竞争对手的一个主要的性能。”王钰说。

 

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻