• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Android版已经够好 未来怎样升级?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-17

分享至:
  • 自从谷歌移动操作系统Android在2008年与美国电信运营商T-Mobile联手推出了G1手机后,该系统已经走到了自己的第六个年头。对于许多人 来说,Android一直都是一个拥有更多功能、手机规格和更大屏幕的移动平台。而且,该系统的每次更新都会为我们带来更多的系统优化。

    然而,或许是由于用户所购买的手机型号不够出色,或者他们没有将系统更新到版本的原因,我们还是看到了许多对Android平台不满意用户的出现。因此,谷歌在去年推出了Android 4.4(代号为“奇巧”)操作系统,并希望通过这一系统彻底改变此前所面临的窘境。

    全新理念

    同以往的操作系统“多即使好”的更新理念不同,此次的Android 4.4没有加入太多华而不实的功能,反而是对用户界面进行了大幅精简,因此降低了对于用户手机规格的系统要求。这一举措的结果是,目前的Android操作系统相较此前任何一个时候都更具兼容性。但如果说谷歌要彻底解决严重的Android碎片化问题的话,该公司恐怕还需要在预计会在本月Google I/O大会上问世的新系统中花更多心思。

    应该说,Android 4.4系统的背后承载着谷歌对于移动市场的巨大野心。目前,谷歌Android设备的总激活量已经超过了10亿部,因此该公司现在已经将目标定位在了“下一个10亿”上面。可以说,Android毫无疑问是当今全球的移动平台,但Android在对价格异常敏感发展中国家的碎片化问题却成为了自己增加营收的阻碍,而且这一地区有部分老款Android手机甚至都无法接入谷歌Play应用商店。

    这一局面就为谷歌带了一个看似无解的问题,那就是“首次使用Android的用户会因为糟糕的用户体验而对其心生厌恶。同时,喜欢Android的用户又无法访问谷歌的服务生态系统”。因此,Android 4.4操作系统的出现就是为了彻底解决这一问题。

    摩托罗拉软件副总裁史蒂夫-霍洛维茨(Steve Horowitz)认为,正是Android 4.4操作系统对硬件配置的低要求才让廉价Moto E的出现成为了可能。应该说,Moto E是款拥有优质Android使用体验,同时又有着超低售价的Android智能手机。的确,摩托罗拉此前曾推出了售价仅为179美元的Moto G机型,但129美元的Moto E的潜在消费者市场相比前者更为广泛。而且,Moto G所谓的“廉价”可能仅仅是针对欧洲和美国市场而言,而Moto E的“廉价”则是真正针对全球市场而言的。

    我们甚至可以这么说,Moto E是KitKat将自己教义传向世界的理想“传教士”。该系统的出现足以证明谷歌、好的Android操作系统可以适用于任何价位、大小、规格的设备。在印度这一全球增速快的移动市场,诺基亚和黑莓一直都是当地受认可的手机品牌。但Moto E还是凭借着自己优秀的用户体验和广泛可用的应用生态系统得到了消费者的喜爱,甚至一度卖到供不应求的地步。

    而且,在这些发展中市场。Android Gingerbread这些老版本系统一直大行其道,且他们很多都将百度设为自己的默认搜索引擎,但现在谷歌终于可以在各种价位上为当地消费者带来自己的操作系统。

    在另一方面,知名奢侈品手机制造商Vertu也已经加入了Android阵营。Vertu不久前刚刚推出了自己的Signature Touch手机,该手机默认基于KitKat操作系统运行。与此同时,许多此前曾表示将在未来全线搭载Android 4.4操作系统的手机厂商目前也大多为自己旗下手机在出厂前就预装了KitKat系统。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻